首页 » 博客 » 解锁高级驾驶辅助系统(ADAS)

解锁高级驾驶辅助系统(ADAS)

导航自动驾驶安全:了解高级驾驶辅助系统 (ADAS)

在科技与日常生活无缝交织的时代,汽车安全的进步彻底改变了整个行业。在这些创新中,ADAS在围绕道路安全的讨论中越来越突出,发挥着关键作用。

什么是ADAS?

ADAS是高级驾驶辅助系统的缩写,集成了一套技术,以提高车辆安全性并提升驾驶体验。从辅助转向和制动到发布有关潜在危险的警告,ADAS大大减少了事故并减轻了碰撞的影响。ADAS支持广泛的功能,从促进更直观的车辆操作到实现完全自动驾驶的5级车辆。

什么是 ADAS 566x300 1
ADAS如何工作 566x300 1

ADAS是如何工作的?

ADAS利用硬件和软件来分析车辆周围环境并提供即时帮助。传感器和摄像头收集有关环境、道路状况和附近物体的数据,ADAS系统使用算法处理这些数据,以识别危险、监控车道标记、检测行人并评估车辆的位置。通过人机界面(HMI),ADAS提醒驾驶员注意潜在危险、车道偏差或碰撞风险。利用这些数据,ADAS通过自适应巡航控制来调整车速,通过车道偏离警告发出警报,通过自动紧急制动自动制动,并通过盲点检测警告车辆处于盲点。

为什么ADAS很重要?

高级驾驶辅助系统(ADAS)在提高道路安全方面发挥着关键作用。根据 AAA 交通安全基金会的数据,目前可用的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 技术有可能在未来 30 年内预防大约 40% 的碰撞、减轻 37% 的伤害并避免 29% 的死亡。从本质上讲,人类司机有局限性。我们的反应时间不是瞬间的,我们的注意力可能会因疲劳、打喷嚏等分心或其他注意力不集中的时刻而减弱。在这些关键时刻,ADAS会进行干预,与人类驾驶员单独实现的应急响应相比,提供可靠、更快速的应急响应,从而减少事故并可能挽救生命。

AAA基金会

有哪些ADAS系统?

ADAS系统提供多种功能,通过自动化提高车辆的安全性、舒适性和便利性。自适应巡航控制 (ACC)、自适应灯光控制、自动泊车、自动代客泊车、无眩光远光灯和像素灯以及导航系统等值得注意的例子都针对不同的驾驶需求,例如保持安全距离、提高能见度和实现自动驾驶。

自适应巡航控制(ACC)

自适应巡航控制系统采用传感器来检测前方车辆,并自动调整速度以保持安全的跟车距离。ACC是传统巡航控制的更高级迭代,无论周围环境如何,它都能保持设定的速度。此功能可减少驾驶员在长途旅行中的疲劳,并有助于防止追尾事故。

自适应光控制

自适应光控制系统通过利用摄像头或 GPS 数据相应地调整前照灯角度来预测前方道路。这种主动调节可有效照亮弯道和弯道,提高夜间驾驶体验的安全性。

自动泊车

配备传感器和摄像头的自动泊车系统可识别合适的停车位,然后控制方向盘以引导车辆进入该空间,使驾驶员能够管理加速和制动踏板。更先进的自动泊车系统版本也将控制速度,使泊车成为一个完全自动化的过程。

自动代客泊车 

自动代客泊车 (AVP) 使驾驶员能够在兼容停车设施内的指定区域下车。然后,汽车利用先进的传感器和软件在环境中导航并自行停车,而无需任何人工输入。

无眩光远光灯和像素光

无眩光远光灯和像素灯系统利用摄像头检测其他车辆并自动调整前照灯照明的区域。无眩光系统将远光灯投射到检测到的车辆周围,但不会投射到车辆上,从而确保驾驶员的良好视野,而不会使他人失明。

导航系统

导航系统积极为驾驶员提供实时交通更新,在拥堵时建议替代路线,并引导他们到达目的地。此功能可减少驾驶员分心,使他们能够更自信地驾驶不熟悉的道路。

ADAS 591x295 1 的未来

ADAS的未来

先进的驾驶辅助系统的发展受到技术革命性进步的推动。传感器技术、小型摄像头、人工智能和数据连接方面的突破正在重塑 ADAS 系统功能。LiDAR 和雷达等先进传感器的精度和经济性正在提高,从而增强了 ADAS 系统以更高的精度检测和响应潜在危险的能力。

不断发展的人工智能算法以闪电般的速度处理复杂的数据,使ADAS能够做出即时决策,提高安全性和效率。集成车对车 (V2V) 和车对基础设施 (V2I) 通信等连接技术,通过促进车辆之间的关键信息实时交换,进一步丰富了 ADAS 功能,从而对路况做出更同步和主动的响应。随着这些技术的不断发展,ADAS的未来不仅保证了更安全、更自主的驾驶体验,而且与周围环境无缝融合。

Boyd:超越冷却 - 密封和保护 ADAS 系统

Boyd擅长密封和保护关键系统,如高级驾驶辅助系统。我们的工程材料解决方案有效密封传感器和电子设备,保护它们免受环境危害,最大限度地减少冲击和振动对系统寿命和可靠性的影响。凭借我们享有盛誉的专业知识,我们专注于处理极具挑战性的材料,包括光学透明胶(OCA)。无论是先进的粘接解决方案,还是定制弹性垫片和泡沫解决方案,博伊德都致力于保护并延长精心设计的ADAS系统的寿命和可靠性。

显示器和传感器垫片,带有光学透明粘合剂和载体材料上的组件,由 Boyd 设计

与宝德一起创新

我们的工程材料解决方案有效将传感器和电子设备与环境危害隔离,减轻对系统寿命和可靠性的冲击和振动影响。从先进的粘接解决方案到定制弹性垫片和泡沫解决方案,Boyd保护并延长您精心设计的ADAS系统的寿命和可靠性。想了解更多关于我们先进工程解决方案的信息或讨论您的项目需求,请预约与我们的专家进行咨询。

测试你的知识!

创建您自己的用户反馈调查