首页 » 博客 » WSF-M 推出 k-Core® 热倍增器

WSF-M 推出 k-Core® 热倍增器

美国太空部队 (USSF) 准备在 3 月 2024 日进行令人振奋的发射。USSF-62 是一颗先进的卫星,配备 Boyd 创新的 k-Core® 倍增器技术,准备进入轨道。这项任务涉及首次将一枚军用气象系统后续(WSF)卫星从西部山脉发射到极地轨道。

宝德在USSF-62发射时与k-Core ®倍增器一起飙升

USSF-62:开拓宇宙

是什么让USSF-62与众不同?

USSF-62体现了航空航天工程的实力,并将加强全球通信、天气预报和研究。这次发射配备了先进的传感器,可提供实时大气洞察,将有助于军事行动和灾难响应。USSF-62 在极地轨道上运行,提供全球覆盖并捕获从两极到另一极的天气模式。

USSF 62 开拓宇宙
USSF-62将加强全球通信和天气预报,通过捕捉从两极到另一极的天气模式,提供全球覆盖

WSF-M:全球通信纽带

什么是 WSF-M?

美国太空部队 (USSF) 的天气系统后续微波 (WSF-M) 是国防部 (DoD) 的先进作战环境卫星系统。WSF-M卫星系统取代了DMSP卫星的微波波长天气预报能力,能够加强从太空对地球天气模式的监测。
WSF M Mission_1018_690x874

WSF-M:加强军事气象监测

天气系统后续 - 微波卫星利用最先进的微波技术来收集关键的大气和海洋数据,并实现高度准确的天气预报,特别是对于广阔的海域。这种能力通过为有关部署、演习和战略规划的明智决策提供基本信息来支持军事行动。

WSF-M能力加强了军事行动,使人们能够就部署、演习和战略规划做出明智的决策

USSF-62 使用 k-Core® 倍增器翱翔

Boyd 的 k-Core® 倍增器通过将碳纤维外壳与退火热解石墨 (APG) 核心相结合,彻底改变了航天器结构。碳纤维外壳提供轻质强度和结构完整性,而 APG 核心可有效将热量从关键航天器部件中传导出去,以实现高性能的热管理。
Boyds k 核心倍增器 566x300 1
Boyd k Core Doubler 2 566x300 1

Boyd 的 k-Core® 倍增器:为 WSF-M 卫星系统赋能

USSF-62任务需要一颗高性能卫星来监测地球的天气模式。Boyd 的 k-Core® 热倍增器技术采用轻质碳纤维外壳,内含特殊配方的退火热解石墨 (APG) 芯。它提供高效的热管理,具有出色的强度和刚度,同时可显著减轻重量。将 k-Core® 倍增器集成到 USSF-62 中,使 WSF-M 卫星能够减轻重量,从而降低发射成本并改进功能。

推动成功:Boyd的热管理与k-Core® Doubler

Boyd 的热管理解决方案与我们的 k-Core® 倍增器技术协同作用,以提高 USSF-62 的效率和有效性。轻巧的 k-Core® 倍增器设计降低了热管理系统的整体热负荷,从而产生了更时尚、更高效的解决方案。我们对USSF-62的参与不仅仅是提供组件;我们是创新的合作伙伴。我们的热管理专业知识和尖端的 k-Core® 倍增器技术正被用于增强 WSF-M 卫星系统的能力。

与宝德一起创新

凭借数十年的宝贵经验和专业知识,Boyd 处于创新设计、制造和制造不同行业尖端工程材料解决方案的最前沿。

我们卓越的工程、制造和测试能力,在广泛的数据和尖端技术的支持下,使我们能够开发针对特定应用量身定制的创新解决方案。无论是用于 USSF-62 任务的 k-Core® 倍增器,还是用于 DART 任务的 K-Core® 封装石墨辐射板,Boyd 都致力于推动下一代太空任务和需要尖端热管理解决方案的行业的进步。

利用我们广泛的材料科学专业知识,我们积极确定所需的材料和组件,以制定优先考虑性能、可靠性和能源效率的创新解决方案。要探索Boyd的全系列热材料科学解决方案或详细讨论您的项目要求,请访问我们的网站与我们的专家交谈

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!