首页 » 博客 » 用于 DART 任务的 k 芯®封装石墨散热器面板

用于 DART 任务的 k 芯®封装石墨散热器面板

超过 100 万颗已知的小行星居住在太阳系中,而且每天都有更多的小行星被发现。虽然只有一小部分小行星能够接近地球,但小行星的早期探测和重定向对于避免潜在的撞击危险至关重要。

几十年来,美国国家航空航天局(NASA)一直在探测、跟踪和开发新的方法来防范潜在的危险小行星。最近,他们启动了一项革命性的星际防御计划,称为双小行星重定向测试(DART)。

什么是DART任务?

DART是一种小型航天器,专门设计用于通过与小行星相撞来改变小行星的路径。由于一次性,航天器需要简单且成本低,但在整个航行中正常运行,以确保与目标小行星的可靠撞击。

美国宇航局与约翰霍普金斯应用物理实验室(APL)签约,以制造DART航天器。DART的机身只有几英尺长,包括用于导航和推进的组件,这些组件将在狭小的封闭空间中产生大量热量。为了避免热失控问题并确保可靠性,需要一种强大的散热解决方案。

过去曾与宝德合作过成功的项目,APL寻求帮助,以创建将固定在航天器侧面的散热器面板。

K芯封装石墨解决方案

与APL一起,Boyd的工程师评估了任务要求并进行了权衡研究,以建立优化的散热器设计。传统的散热器材料,如实心铝,在所需的预算质量下没有足够的电导率,并且会给轻型航天器增加不必要的体积。为了满足严格的导热性、重量和耐用性要求,Boyd的工程师建议采用k-Core®封装石墨。

k-Core®是一种专有的传热系统,它使用金属内的封装石墨来显着提高导电性和传热均匀性。与其他材料和结构相比,k-Core®在航空航天应用中拥有广泛的传统,因为它能够提高性能,增强可靠性和减轻质量。

在完成整体设计规范和热分析后,Boyd和APL得出结论,两个48英寸x 24英寸的k-Core®铝封装石墨散热器面板是最佳解决方案。这些面板经过了几次热模拟以及其他振动和耐久性测试,以确保它们满足所有项目要求。在k-Core®散热器面板经过验证后,APL将它们集成到DART航天器中进行处女航。

项目成功

对于DART任务,NASA将目光投向了一颗名为Dimorphos的小行星。2022年9月26日,DART飞船与这颗小行星接触。DART团队正在继续研究测试结果,未来有可能进行更多发射。

宝德的不同之处

Boyd 在为任务关键型航空航天应用创建定制冷却、密封和保护解决方案方面拥有数十年的经验。要了解有关我们广泛的航空航天能力的更多信息或讨论您自己的项目需求,请访问我们的网站或安排 与我们的专家咨询。

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!