首页 » 博客 » 投射电容式触摸屏

投射电容式触摸屏

In our previous blog, we talked about the different kinds of resistive touchscreens and how they compare. While resistive screens offer a high level of versatility, another one of the most widely used touchscreen varieties is the projected capacitive touchscreen. Below, we’ll be discussing the key features and advantages that make projected capacitive technology such a popular touchscreen option.

什么是投射电容式 (PCAP) 触摸屏?

与电阻式触摸屏相比,投射电容式触摸屏不需要任何物理压力即可激活。相反,它们依赖于通过显示器投射电容场。当接触盖玻片时,来自人体的电脉冲会破坏该场。PCAP触摸屏在过去几年中非常受欢迎,主要用于智能手机,显示器和任何其他需要耐用性和精度的设备。

PCAP触摸屏的优势

最初被认为是昂贵且不可靠的,投射电容式触摸屏的技术一直在改进。多年来,制造成本已经大幅下降,足以与许多电阻式选择相媲美。PCAP触摸屏的输入灵敏度已经发展到可以排除灰尘,油,油脂,凝胶和其他代理的程度,同时仍然有效地测量用户输入。这使其成为需要高清洁性和输入精度的行业的理想选择。

由于输入只是对电容场的干扰,PCAP屏幕允许多点触控功能,例如缩放,旋转等。然而,由于输入依赖于电脉冲,因此可用于激活它的内容是有限的。灵敏度可以调整以记录手写笔和手套,但使用的物品必须破坏电容场。对于某些应用,这可能不如电阻式触摸屏理想,在这些应用中,可能需要使用其他对象来输入信息。

由于PCAP触摸屏不依赖于单独的面板进行接触,因此对盖玻片或丙烯酸的损坏通常不会影响用户输入,从而使它们足够耐用,可以处理几乎无限的激活。由于其结构,PCAP触摸屏还可以显示极高的清晰度图像。由于这些层是用光学透明粘合剂粘合在一起的(与电阻式触摸屏那样,层之间的气隙相反),因此显示的图像具有高水平的透光率。再加上很少丢失校准,它们在整个使用寿命期间都经久耐用且精确。

Ultimately, the decision to use either a resistive or projected capacitive touchscreen comes down to the application. Regardless of what type of user interface system you’re looking for, Boyd’s experts can help you find the perfect touchscreen for your next product. Find out more by setting up a consultation with our experts.

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!