首页 » 博客 » 太阳日食热:辐射对天气的影响

太阳日食热:辐射对天气的影响

铁路行业和宝德解决方案

八月 22, 2017

我们通常认为定期活动是理所当然的。有时,只有当我们的常规节目被打乱时,我们才会意识到这些日常事件对我们的生活有多么大的影响。今年夏天美国最大的破坏是 8 月 21 日、2017 日从东海岸到西海岸的日全食。没有立即想到的一件事是日食热气流以及它将如何影响局部规模的天气。

日食热气流:太阳辐射的力量

我们从太阳接收到的热能唯一类型是 辐射。当月球在太阳和地球之间移动时,所有的太阳辐射都被地球表面阻挡了。虽然这个事件是短暂的,但我们从太阳接收到的能量是如此巨大,以至于即使几分钟没有它也会产生巨大的影响。

想象一下,在一个寒冷的夜晚,你坐在篝火旁。你正在享受眼前火堆的热量,但你的朋友停下来和你聊天。不幸的是,他们停在了你和火之间。那个朋友现在正在吸收所有的辐射,而不是你,你开始感受到夜晚的寒冷。现在,用太阳代替篝火,用月亮代替你的朋友。这种短暂的寒意的规模急剧增加。


太阳辐射温度效应图

太阳辐射温度效应图

当本影扫过人类时,人类会经历明显的温度下降。Mitzi Adams 博士在 6 月 21 日(2001 日)赞比亚卢萨卡的日全食期间记录了 15°F (8.3°C) 的温度下降。人类可以期待美国的 2017 次日全食也是如此。事实上,NASA 的文章详细介绍了今年观测日食时可以测量当地温度下降的所有不同方法。

日食热气流:产生的对流

通过局部冷却,流体也必然会在更大的范围内对日食做出反应,而不仅仅是温度变化。最大的影响是由感应压差产生的自然对流。随着半影和本影区域接收的热能减少,这些区域的空气会因 力而冷却和下沉。这将从半影外部的大气层中较高处吸入空气。这可能会带来水分,这些水分在与这种突然冷却的空气接触时会冷却。当水分冷却时,它可能冷却到足以凝结成云。额外的微风和云层是日食热气流的额外表现形式。


日食驱动局部自然对流插图

日食驱动局部自然对流插图

享受属于自己的日食乐趣!

对于那些仍然需要为日食做准备的人,太平洋天文学会提供了很好的日食准备资源。

与我们分享您的 Solar Eclipse Thermals 吧!

与我们分享您的日食热实验

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!