各国隐私政策

德国 - Boyd Corporation GmbH隐私政策

欢迎访问我们的网页。您在访问网站期间的安全感受对我们十分重要。下面的隐私政策旨在为您提供相关信息,让您了解我们如何收集、使用和传输个人数据。

个人数据的一般处理方式
我们十分重视保护您的隐私。因此,我们采用的网页设计方法可以确保访客匿名使用网站。对于我们在您访问网页期间所收集和存储的信息,我们仅会将其用于内部目的以及改善我们网页的设计。然而,在网站遭到非法攻击或我们网站的正常运行受到影响的情况下,我们可以进行防卫。出于此目的,我们会存储您计算机的IP地址,并以匿名形式对其进行分析。我们不会收集关于您个人或个人行为的任何数据。

使用数据
您访问我们的网页时,我们会将使用数据以协议的形式临时存储在我们的网络服务器上。存储的使用数据包括您计算机的IP地址、访问日期和时间、请求访问我们网站的源网页、检索到的URL、传输的数据量、状态更新、所用浏览器和操作系统。我们会使用这些信息控制和管理我们的系统,改善我们网站的设计,以及让您能够访问我们的网站。如果我们的网站和系统遭到攻击,并且此行为构成违法或者影响或妨碍了我们网站的正常运行,我们会利用此数据实施对策。我们仅会以匿名形式分析IP地址。在此过程中,我们不会收集关于个人或个人行为的任何数据。

Cookie
我们会在网站上使用Cookie。Cookie是存储在您的最终设备上并可读取的少量数据。Cookie分为会话Cookie和永久Cookie,二者之间的区别是,会话Cookie在您关闭浏览器时便会删除,而永久Cookie在访问过期后仍会存储在您的计算机上。Cookie中包含的数据可能会让我们识别出所用的设备。然而,在某些情况下,Cookie可能仅包含特定设置的相关信息(非个人数据)。
我们在网站上同时使用会话Cookie和永久Cookie。我们会出于优化或实现用户引导体验以及改善我们网站呈现方式的目的,按照GDPR(通用数据保护条例)第6条第1段第1句第f点对数据进行处理。请注意,您可以对浏览器进行设置,以便在您访问需要存储或使用Cookie的网站时对您进行通知。因此,Cookie的使用完全透明。您可以随时删除浏览器配置并禁止使用新Cookie。请注意,如果您拒绝使用Cookie,我们的网站可能无法以最优方式显示,并且您可能会由于技术原因而无法使用某些功能。

Google Analytics
出于根据需求改善并设计网站的目的,我们会使用Google Analytics创建虚拟用户资料。Google Analytics使用Cookie,亦即放置在您的终端设备上并可由我们读取的文本文件,以便我们能够识别回访者并进行计数。我们会按照GDPR第6条第1段第1句第f点或TMG第15条第3段的规定对此数据进行处理,以确定不同用户浏览我们网站的频率。

Cookie生成的、有关您对网站使用情况的信息将由Google传输并存储在其位于美国的服务器上。我们在本网站上启用了IP匿名化功能,因此在欧盟成员国境内我们仅会截取您的部分IP地址。只有在少数例外情况下,我们才会将您的完整IP地址传输至位于美国的Google服务器上并进行截取(由于Google是《隐私护盾协议》的参与方,因此也能确保根据GDPR第45条第1段的规定提供充分数据保护)。我们还就委托根据GDPR第28条规定处理数据/订单事宜,与Google Inc.(美国)签订了合约。相应地,Google仅会将所收集的数据用于既定目的,即评估网站的使用情况并编制网站活动报告。

您可以通过下列任一方式随时撤销有关数据处理的许可:

您可在浏览器中选择相应的设置来拒绝使用Cookie,但请注意,如果选择此种方式,您可能无法使用本网站的全部功能。

您还可以通过下载和安装以下链接(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)中提供的浏览器插件来阻止谷歌收集由cookie生成的与您使用网站相关的数据(包括您的IP地址)以及处理这些数据。

作为选择退出谷歌分析跟踪的替代方法,您也可以单击以下链接。选择退出cookie将被存储,这意味着只要选择退出cookie由您的浏览器存储,就不会进行网络分析:谷歌分析选择退出浏览器插件

重定向Google
使用本网站,即表明您同意下方的数据处理方式:

我们使用Google重定向技术
我们使用Google的重定向技术来根据您的兴趣为您在其他网站上提供广告。我们会根据GDPR第6条第1段第1句第a点的规定处理数据。

再营销运作方式
您访问我们的网站时,此技术会检索您的浏览器或终端设备的识别特征,评估您的IP地址,或者在您的终端设备上以小型文本文件的方式存储识别特征(例如第三方Cookie)。此外,Google可能会将您访问我们网站的相关情况与您访问其他网站时其记录的使用行为进行关联。这些特征经过专门设计,不会使用真实姓名。如果您已登录Google账户,这些特征会直接分配到您的个人资料中。Google可能会存储您对我们网站的访问情况并将其与您的特征进行关联,从而在其他网站上展示定向广告。

前述识别特征并不使用真实姓名,我们会使用Google在其他网页上识别您的终端设备。Google会识别您的设备和浏览器,例如当您访问代表Google显示广告的网页时。

我们会向我们的网站添加再营销标签。我们可能会向网页中添加包含网站内容(例如所提供的产品)相关陈述的关键词。Google会检索这些不包含个人信息或敏感信息的关键词。当您通过与产品相关的某些关键词访问网页时,Google会存储这些信息,并将它们分配到您的虚拟识别特征中。Google会使用此链接来确定是否向您展示我们的广告,以及向您展示我们的哪些广告。

因此,我们会委托Google基于您访问的网页在其他网站上投放广告。如果您访问已加入Google展示网络的另一个网站,Google会使用出于此目的而存储的识别特征和关键词来确定是否向您展示广告,以及向您展示哪些广告。

如需详细了解 Google 再营销技术的工作原理,请访问 https://www.google.com/policies/technologies/ads/。

跨设备再营销是什么意思?
如果您使用自己的凭据或者您自己的一个或多个Google账户登录Google服务,Google可能会将不同浏览器和设备的识别特征进行关联。因此,一旦Google为您所使用的笔记本电脑、台式电脑、智能手机或平板电脑创建了唯一识别符,您就能通过使用您的登录信息访问Google服务将这些识别符进行关联。而且,Google还能以特定方式在终端设备之外执行我们的广告活动。然而,只有在您同意Google对此数据进行处理的情况下,Google才会这样做。

您可选择对广告设置进行定义
您可以随时反对这种形式的广告。为此,请访问 https://support.google.com/ads/answer/2662922 并停用个性化广告。请注意,这些设置可能不会影响所有设备和浏览器。更多信息也可在 https://support.google.com/ads/answer/2662922

社交媒体插件
出于数据保护原因,我们不会在我们的网站中直接集成任何社交媒体插件。因此,您访问我们的网页时,我们不会向社交媒体服务(例如Facebook、Twitter、XING或Google+)传输任何数据。因此,第三方将无法描绘您的特征。然而,您仍可通过单击Facebook、Twitter、XING或Google+按钮来分享特定网页,而且,当您查看发布内容时可以看到此网页之前的分享次数。

您作为用户所享有的权利

作为网站用户,GDPR赋予了您有关个人数据处理的特定权利。

1. 访问权(GDPR第15条)
根据GDPR第15条,您有权要求我们确认是否正在处理您的个人数据,如果我们处理您的个人数据,您还有权访问此个人数据和信息。

2. 更正和擦除权(GDPR第16条和第17条)
您有权要求在不得无故拖延的前提下更正关于您个人的不准确信息,如有必要,还有权要求补充不完善的个人信息。
如果GDPR第17条所列的原因适用,亦即已无需出于预定目的使用您的个人数据, 您还有权要求在不得无故拖延的前提下擦除此数据。

3. 限制处理权(GDPR第18条)
如果GDPR第18条所列的情况适用,您有权将对您数据的处理限制为仅保存,例如,您撤销在可能的调查期间对数据进行处理的许可。

4. 数据便携性权(GDPR第20条)
在某些情况下,根据GDPR第20条所列要求,您有权要求以结构化、常见且机器可读的形式接收有关您的个人数据,并要求将此数据传输给第三方。

5. 反对权(GDPR第21条)
如果数据是根据GDPR第6条第1款第1项第f项(出于合法利益目的的数据处理)处理的,您有权出于您的特定情况而随时反对处理。然后,我们将不再处理个人数据,除非有明显令人信服的合法处理理由,这些理由凌驾于相关人员的利益,权利和自由之上,或者处理的目的是主张,行使或捍卫法律索赔。请解决您对 [email protected]

6.向主管机关提交投诉的权利
根据GDPR第77条,如果您认为对您数据的处理侵犯了数据保护法,您有权向主管机关提交投诉。您尤其可在您的居住地、工作地或涉嫌侵权发生地所在的成员国内行使提交投诉的权利。

个人数据
您联系我们时所提供的数据将仅用于处理您的请求。

向第三国传输数据(非欧盟国家)
某些情况下,我们可能将您的个人数据传输至欧盟以外的第三国。在任何情况下,我们都会确保根据欧盟标准实施适当级别的数据保护。就Google Analytics(美国)而言,我们通过加入相应的《隐私护盾协议》来确保对数据进行适当程度的保护(GDPR第45条第1段)。

联系表
您可以通过联系表与我们取得联系。为了答复您的请求,我们需要您额外提供姓名、公司名称,以及电子邮箱。我们仅会将您的数据用于提供所请求的信息。

许可
提交此联系表格即表示您同意以电子方式收集和存储您的个人数据。处理的法律依据是 GDPR 第 6 条第 1 款第 1 项 a 项。我们仅将您的数据用于处理您的请求。您可以随时撤回您的同意,例如通过电子邮件 [email protected]

旨在保护您数据的安全措施
为了防止他人未经授权访问您的数据,我们采取了多项技术和组织措施,包括在网站上使用加密技术,以及通过受TLS加密技术保护的连接向我们的服务器传入和传出数据。您可通过浏览器地址栏上显示的锁头标志以及以https://开头的地址栏来识别您浏览的网站是否受加密技术保护。

Boyd Corporation GmbH(德国)的数据保护专员
针对Boyd Corporation GmbH(德国),如果您在数据保护方面有任何问题、意见或要求,请联系我们的数据保护专员。

Uwe Schläger博士
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Strasse 88
28217 Bremen

e-mail:[email protected]
网址:www.datenschutz-nord.de
电话:+49 421 69 66 32-0
传真:+49 421 69 66 32-11

查看我们特定于社交媒体的隐私政策。

有疑问?我们随时可以提供帮助!