简介

当Lytro想要推出下一代无线摄像头时,他们向Boyd寻求帮助。Boyd在热管理、FEA分析、封装布局和设计可行性研究方面的专业知识使Lytro能够及时、经济高效地推出新相机。

挑战

这款相机集成了一个4英寸触摸屏、图像传感器、可变功率(根据工作模式变化)PCB、螺线管驱动机械快门和一个带有电机控制板的高变焦镜头,因此需要一套热管理解决方案,以保确保实现优质成像效果和长期的产品使用寿命。

从散热角度讲,最关键的部件是图像传感器,其工作温度直接影响到所拍摄照片的质量。保持相机内部温度偏差不超过图像传感器的极限,是散热解决方案的主要关注点。

其他PCB部件,如高容量电池和芯片子部件也可导致内部温度升高。相机在所有工作状态下,外表面温度(接触温度)都必须保持在目标限值以下。

解决 方案

Boyd团队为现有的相机概念创建了一个非常详细的CFD模型。该模型的参数经过微调,直到它们反映实际实验室测试的相同结果。

通过建立经过验证的CFD模型,Boyd能够提出各种可以提高热性能的内部布局。采用的一些方法是:

- 将大功率部件与关键部件隔离
- 优化散热路径,将热量从关键部件转移
- 经过精心挑选和表面处理的机身材料改善了对外界环境的辐射传热

可交付成果/结果

Boyd向Lytro提供了报告,详细说明了各种工作条件下预期的图像传感器结,芯片,电池和触摸温度。所有这些都低于指定的限制。

通过在外壳背面(之前是在其他地方)建立一条散热路径,整体散热性能得到提高。

Boyd的团队发现,通过将某些高功率元件彼此远离PCB上的关键元件,可以获得显着的热性能。根据这些发现,向客户建议了优化的PCB布局。

结果表明重力矢量对散热结果影响不大;因此,这款相机可在任何方向上操作,而不会对散热产生负面影响。

利用Boyd调查结果的数据和报告,Lytro批准了拟议的更改,并成功推出了下一代无线摄像头。

有疑问?我们随时可以提供帮助!