首页 » 博客 » 定义热源的耗散功率

定义热源的耗散功率

铁路行业和宝德解决方案

九月 12, 2018

输入功率与耗散功率

对于热管理领域新手来说,大多数设备具有两个相关的功率值:输入功率和耗散功率。输入功率是设备的输入电流和电压的乘积。这是电气工程师通常最关心的参数。

Boyd-Genie-FAQ-Hero

耗散能量

散热工程师更关心设备的耗散功率。耗散功率是指组件无法将其从输入功率转换为设备执行的动作的废热。任何类型的散热计算都需要此输入数据来估算适合您应用的散热器,包括Boyd Genie。

例如,发光的LED。LED将其输入能量转换为光,但是其中一些能量会作为热量流失掉。一些行业(如计算机)将其耗散的热量报告为“散热设计功耗”。

例如:

您的设备可能有效地承受了100 W的热量,但仅耗散80 W的热量。80 W就是散热器需要耗散的功率。在这种情况下,您输入Boyd​​​​​​​ Genie的功率应为80 W。在我们的示例中,耗散80 W的100 W设备的效率为20%。

设备总负荷

如果您有多个设备,请将每个设备的散热量加在一起。您可以将此值用于估算或在Boyd Genie中用作项目条件中的设备总负荷参数。

总体热源尺寸和热密度

Total-Heat-Source-Size-Aavid-Genie-Project-Conditions

尽管总散热量可以进行粗略估算,但是,在了解热量是如何施加到您的散热器或其他热管理解决方案中时,热源尺寸也是一个关键方面。除了耗散功率外,热源尺寸还确定了热负荷的密度。热密度会影响热管理解决方案处理组件吸收热量的能力。

高密度热源在较小的区域中具有高度集中的热负荷,这与较为分散的热负荷完全不同。大多数热管理解决方案都依靠传导先来帮助将热量从热负荷中移走,但是,如果在单个区域中施加的热量过多,则热量会积聚并显著提高表面温度和设备内部的温度。热量就会像交通堵塞一样,会堆积并拥堵数英里。

在Boyd Genie中应用热源尺寸

在Boyd Genie的项目条件中,您可以将这些热量分散到整个散热器底座上,也可以定义特定的占用面积大小以反映实际的热密度。如果计划在散热器中使用石墨散热器、均温板和嵌入式热管,以均匀分散的总热负荷表示,比使用热源的实际面积表示更为合适。

对于具有多个设备的应用,可以在“项目条件”部分中累加多个负载的表面积。因此,Boyd Genie可以根据相当的表面积选择合适的技术,并帮助挑选散热器要使用的材料。您稍后可以在“热源定义”页面更新实际设备和尺寸。

在权衡总负荷和热源尺寸之后,Boyd Genie可以为您的散热器设计项目的技术选择部分提供准确的估算。

选择并设计散热器后,输入流速并确定是否要使用导管或流量旁路,随后便可在“热源”页面中放置各个设备。您可以拖动、复制和编辑热源,以使其更紧密地匹配热负荷接触散热器的位置。

在 Boyd Genie 中应用热传递材料

由于大多数应用都能从使用热界面材料中受益,因此您还可以从热界面材料(TIM)中选择一个热界面热阻添加进去。

花点时间来考虑设备的实际耗散功率和实际尺寸。这样,Boyd Genie便能帮助您更好地了解应继续定制哪些选件。

热源定位 精灵热源定位

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!