首页 » 博客 » 如何测量O形圈

如何测量O形圈

铁路行业和宝德解决方案

五月 15, 2017

O型垫圈:为每种情况选择合适的尺寸

O 形圈 有不同的形状和尺寸。了解应用所需的测量值可以影响 O 形圈的工作效果。如果 O 形圈对于应用来说太大,则无法正确密封。如果 O 形圈对于应用来说太小,密封件可能会破裂。通过选择最合适的尺寸可以优化 O 形圈密封件的性能,这可以通过测量 O 形圈来找到。

如何测量O形圈

O型垫圈有三个不同的测量项目:内径、外径和横截面厚度。

内径(I.D.)是用测量仪器(直尺、卷尺、圆周尺等)测量O型垫圈一个内边缘到另一个内边缘之间的距离。

外径(O.D.)是用测量仪器测量O型垫圈一个外缘到另一外缘之间的距离,但O.D.并不常用。

横截面厚度(C.S.)可以用卡尺或千分尺测量。用仪器的钳口轻轻夹住O型垫圈,以避免其发生变形。

如果O型垫圈不是完整的,测量O型垫圈的长度并除以π (3.14159),然后减去横断面厚度。

如何测量O形圈的外部尺寸和内部尺寸的图表

长度÷ π = 圆周

圆周 - C.S. = I.D.

如需更高的精度,推荐使用数字测量仪器。

有关我们密封解决方案的更多信息,请查看我们的 垫片和O型环 ,或者 联系我们 在您的密封应用中寻求帮助!