在显示器开发方面,在不同照明条件下测试潜在的材料和技术是关键一步。外部照明在零件的外观和功能方面起着至关重要的作用,因此组件必须在所有预期设置中满足项目要求。
无论是测试显示器的可读性、颜色匹配、背光扩散还是其他任何东西,Boyd 都拥有最先进的照明实验室来精确控制照明,以便对多个变量进行准确测试。但是宝德的光实验室究竟是如何做到这一点的呢?
宝德的光实验室里面有什么?
宝德的照明实验室是一个大型的黑暗房间,配备了各种照明和测试设备。保持房间尽可能黑暗对于测量准确的照明值至关重要,因此实验室的墙壁被漆成黑色。即使是设备监视器的亮度也经过精心控制,因为任何额外的光线都会扭曲读数。
在宝德的光实验室中,有两种主要的专用光源用于照明和测试。 -
- 镜面对比度源 - 镜面反射对比度源在特殊涂层外壳中包含一个明亮的石英灯。外壳反射和漫射来自灯的光,使其能够传播以模拟不同的间接和环境照明条件。
- 直接光源 - 直接光源将强大的光束直接聚焦到测试表面上。
这两种光源经常相互配合使用,以复制室外环境,其中既有直接照明,也有漫射照明。
光源对面是一个五轴运动系统,其中包含一个正交测角仪,用于固定被测设备。测角仪可以实现完整的±90°垂直和水平视角,几乎可以容纳任何角度进行测试。为每个零件或设备设计的定制夹具连接到测角仪上,以确保它们在平台旋转时固定到位。光学测试仪器,如相机和光谱辐射计,位于单独的可移动灯具上的光源旁边。
虽然我们之前已经谈到了我们庞大的显示器测试能力,但Boyd的Light Lab也用于克服严峻的背光和色彩匹配挑战。对于医疗或航空航天领域等高度监管的行业,叠加层、标签和标语牌可能需要满足特定照明场景中的精确颜色规格。同样,带背光的键盘或显示器在使用时可能需要满足颜色或亮度规格。我们的光实验室配备了多个摄像头和一个光谱辐射计,以验证颜色值、亮度值和颜色匹配。
Boyd可以帮助您根据您的规格设计定制测试程序,在开发过程中节省宝贵的时间,同时保持产品质量和一致性。要了解有关我们内部测试能力的更多信息或讨论您的项目需求,请安排与我们的专家进行咨询。