首页 » 博客 » 背光电容式触摸电路

背光电容式触摸电路

从选择性印刷到使用透明导电墨水,我们使用多种技术来确保电容式触摸 (PCAP) 开关的背光一致。

近年来,投射电容式(PCAP)触摸技术已成为许多行业的流行用户界面选项。它们不仅提供时尚、直观的用户体验,而且为电容式触摸电路提供背光的可能性几乎是无穷无尽的。

虽然电容式触摸技术与各种背光选项很好地结合在一起,但电路的设计是一个重要的考虑因素。如果设计不当,开关可能会阻碍部分照明,导致外观不均匀或不一致。

电容式触摸电路如何影响背光?

电容电路的工作原理是投射电容场并测量电容的任何变化。该电容场最常使用用导电油墨印刷的电路产生。标准导电油墨(如银、碳或介电油墨)在打印背光PCAP电路时可能会带来挑战。油墨的不透明度会阻挡背光,并导致开关上的照明或阴影不均匀。

幸运的是,有几种方法可以确保背光电容式触摸电路每次都均匀发光。下面,我们将介绍我们在Boyd使用的三种最常见的技术,以确保一致的背光。

选择性打印:

对PCAP开关进行背光的最简单方法之一是有选择地在任何背光区域或图像周围打印。当使用廉价的碳或其他不透明墨水时,图标或符号可以在设计中不打印。当背光通过开关上升时,光线仅通过未打印的区域,从而产生用户直观的照明图标。

但是,采用这种背光技术有一些要求。首先,开关区域需要足够大,以便不打印图像。此外,未印刷区域周围需要有足够的导电墨水来完成电路并产生有效的开关。这种方法非常适合大型或几何简单的开关设计。

通过透明导电墨水进行背光:

对于更小或更复杂的开关设计,最近越来越受欢迎的解决方案是使用透明的聚合物导电油墨(如PEDOT油墨)。这些墨水从半透明到几乎透明,并允许电路从正下方点亮。与使用可能阻挡照明的不透明墨水的开关不同,透明墨水以相同的方式导电,但允许光线畅通无阻地通过电路。虽然透明油墨比不透明油墨更昂贵,但它们可以通过丝网印刷以相同的方式应用。

使用这些油墨的另一个优点是,可以根据油墨的类型和沉积的厚度改变半透明性。透明度较低的油墨还可以充当照明扩散器,从而消除热点。

改变电容式触摸堆叠

另一种解决方案是设计堆叠,使背光源位于电容电路上方。虽然大多数电容式触摸电路都是从下方背光的,但重新布置背光源(通常是导光膜或光纤束)位于PCAP开关上方可以确保电路不会妨碍任何照明。

虽然这是一种有效的方法,但需要调整PCAP开关的灵敏度,以准确注册通过背光层的输入。照明热点也是一个潜在的问题,因为背光直接位于覆盖层下方,但这可以通过添加扩散器轻松解决。

上述解决方案通常根据设计进行混合和匹配,以确保接口的每个部分始终保持照明。Boyd为几乎任何项目提供了许多不同的背光解决方案。要讨论您的特定背光需求,请安排与我们的专家进行咨询。