首页 » 博客 » 热电器件嵌入式控制器

热电器件嵌入式控制器

铁路行业和宝德解决方案

四月 25, 2017

以新的方式应用热电器件

TEGway ThermoReal是一款热电器件嵌入式控制器。TEGway开发了一种生成柔性微型热电器件(TED)阵列的方法。这个灵活的TED阵列是成排供电的。这允许阵列单独控制每一行,无论是热、冷还是 4° 到 40°C 范围之间的任何位置。一个有趣的方面是当您交替使用这些热行和冷行时。通过这样做,TED阵列还可以模拟“疼痛”,或者当你在寒冷中把手放在火上时得到的灼热感。

柔性热电装置及其与刚性TED的比较由TEGway提供
柔性热电装置及其与刚性TED的比较由TEGway提供

由于大多数热电器件由陶瓷和金属制成,因此它们通常更大且坚硬。这可能是为珀尔帖器件寻找新应用的巨大限制。通过创建这些更小的设备阵列,热电器件可以进入更紧凑、更有趣的地方。

让虚拟现实和增强现实更加有形

听起来很整洁,但热电设备嵌入式控制器有什么有趣的地方?随着我们的媒体消费变得更加身临其境,娱乐业将寻求这样的新技术来进一步模拟现实。最新的电视屏幕、电影屏幕和虚拟现实头戴机包裹着我们的视觉,环绕声或出色的耳机都覆盖了我们的声音感,但触摸呢?TEGway看到了这种将全新的感觉沉浸在我们的数字体验中的潜力。这就是为什么你看到他们将这项技术应用于视频游戏,因为有很大的潜力为消费者增加另一个层次的反馈。

热电器件嵌入式控制器

想象一下,在视频游戏或电影中探索北极地区,你想象那里会非常寒冷。目前,我们能做的就是:想象寒冷。但是有了热电器件嵌入式控制器,你实际上可以感受到它。如果我们的媒体把我们带到沙漠或把我们带到火山上,情况也会是一样的。我们的控制器会加热以模拟我们期望经历的热量。由于能够在控制器上的狭小空间内交替冷热,媒体消费者甚至可以感受到他们沉浸其中的故事主角的痛苦。

热电器件嵌入式控制器附带的散热

让我们来看看热电设备嵌入式控制器的热情况。在大多数热管理应用中,我们看到需要为热电冷却器保持特定的温差。这是一个独特的应用,其中温差是动态的,并且可以在整个TED阵列中变化很大。

热电器件嵌入式控制器本身

这些器件的背面可能应保持一致的温度,以便每个温度输出的电压是可预测的。这可以通过使用散热器来完成,如铜扩散器。热电设备也应与控制器内部绝缘,以防板载电子设备如果暴露于这些设备引起的温度波动中,可能会遇到可靠性问题。

控制器电源

TED本身的次要是这些设备的电源。热电设备效率低下,因此需要大量能量来产生较小的温差。在整个阵列中将这种低效率成倍增加,这些热电器件嵌入式控制器就会成为巨大的功耗大户。它要么需要大电源,要么需要大电池,两者都可能需要自己的散热解决方案来保证它们的安全可靠。

突破沉浸式游戏的界限

尽管可以输出热体验的控制器带来了挑战,但看到游戏行业将现有技术推向新应用还是令人兴奋的。我们当然期待看到第一个商用热电设备嵌入式控制器。

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!