首页 » 博客 » 什么是液体光学透明粘合剂(LOCA)粘接?

什么是液体光学透明粘合剂(LOCA)粘接?

In our previous blog, we discussed the benefits and drawbacks of air gap bonding. In the second blog of our three-part display bonding technologies series, we focus on liquid optically clear adhesive (LOCA) bonding.

液体光学透明胶 (LOCA) 粘合背后的过程是什么?

顾名思义,液体光学透明胶粘剂粘接涉及用液体胶粘剂将叠层粘合在一起。透明胶粘剂不会在组件之间留下气隙,而是填充了显示层之间的整个空间。LOCA 粘合主要用于将两种刚性材料粘合在一起,通常选择它,因为它具有更高的抗冲击性、阳光下可读性和光学清晰度。

对于每个显示器,Boyd 的工程师都会开发定制夹具,以适应组件的精确尺寸。高精度计量设备可分配一定量的显示器设计专用液体胶粘剂。我们的工程师设计了一个程序,以测量每个组件独有的最佳分配模式中的适当粘合剂量。

胶粘剂在 10,000 级洁净室中用紫外线固化。Boyd 使用复杂的方法和设备测试和检查每个显示器,以确保最高质量的组件。


以 LOCA 粘合显示器堆叠层为特色的图形

为什么选择液体光学透明胶粘剂 (LOCA) 粘合?

液体光学透明胶粘剂粘合因其强大的整体性能和更高的抗冲击性而被使用。LOCA 粘合的另一个主要优点是高光学透明度,因为液体胶粘剂可防止在叠层内形成气隙。LOCA 粘合是一种流行的解决方案,因为它是一种可返工的工艺。如果需要,可以去除液体胶粘剂,并回收和重复使用组件,从而提高整体制造良率。

LOCA 粘合是 Boyd 十多年来为各种行业提供的一项强大技术。Boyd 的专家利用专有工艺和粘合剂为特定的显示器要求提供最佳的粘合解决方案。要了解 Boyd 的其他显示器粘合技术,请阅读下面本系列中的其他博客:

什么是气隙粘接?

什么是光学透明胶粘剂 (OCA) 粘合?

 

相关文章

什么是CGM设备?

什么是CGM设备?

什么是连续血糖监测设备?连续血糖监测(CGM)设备体积小巧,可穿戴医疗......

什么是NVH和BSR

什么是NVH和BSR

NVH和BSR简介 噪声、振动和粗糙度(NVH)是机械系统中不受欢迎的特性......

液体过滤的可靠密封

液体过滤的可靠密封

使用正确的液体过滤密封件最大限度地提高效率和安全性 精确的密封使液体过滤保持...

您可能还喜欢

什么是CGM设备?

什么是连续血糖监测设备?连续血糖监测(CGM)设备体积小巧,可穿戴医疗......

什么是NVH和BSR

NVH和BSR简介 噪声、振动和粗糙度(NVH)是机械系统中不受欢迎的特性......

有疑问?我们随时可以提供帮助!