Boyd配备了PRNDL和LED灯具,与车辆中使用的实际型号相同。客户还提供了换档指示器上每个字符的亮度和颜色目标值。
工作始于博伊德最先进的光实验室。首先,Boyd的工程师使用光谱仪来获取灯具中所有五个单独LED的读数。这提供了脚踏板的亮度值,在创建漫射器时成为参考点。为了确保PRNDL上图像的均匀性,对每个字符进行了多个光谱辐射计的读数,然后一起平均。然后在实验室中测试各种照明场景,以确保无论外部照明条件如何,漫射背光都能准确匹配所需的外观。
有了这些参考亮度值,就可以开始混合颜色,以便在漫射器上丝网印刷油墨。根据光谱仪读数和客户提供的X / Y刺激值混合颜色。每种油墨都必须与指定的参考颜色紧密匹配,因此为扩散器的不同区域创建了几种油墨。油墨在聚碳酸酯板上以三次单独的方式进行丝网印刷。在第四次通过时,在扩散器的背面印有粘合剂,使其易于粘附在PRNDL上。
PRNDL 打印项目还需要将指定值与零件的实际外观进行协调。基于几个变量,如外部照明和不同的光谱仪读数,颜色可以匹配规格,但仍然在PRNDL本身上看起来不对劲。为了防止这种情况,密度计和光谱辐射计被用来在整个生产过程中经常抽查不同的零件,以确保它们符合正确的值。
由于紧凑型照明灯具内安装了五个明亮的LED,因此PRNDL没有热点或从不想要的区域发出的光也至关重要。在整个生产过程中,对墨水密度进行监控和调整,以防止亮点和过多的光线通过PRNDL的边缘逸出。