Boyd SmartCFD:更智能的CFD软件
在市场的巨大压力下,对于以较小的形状因数功率密度发挥更高产品性能的需求呈指数式增加。这使得热管理解决方案变得更加复杂,导致目前的建模软件无法再准确预测产品性能。允许用户模拟流量特征和热性能
Boyd开发了Boyd SmartCFD,以弥合理论和现实世界热性能之间的差距。Boyd SmartCFD已将数十年的制造专业知识,测试和性能数据加密到智能对象模型中,以改进热设计和分析。随着复杂系统、组件和组件精度的提高,Boyd SmartCFD 可以缩短设计周期、原型测试和项目成本。
Boyd SmartCFD是一款新的仿真软件,允许用户模拟简单和复杂系统内的流动特性和热性能。它针对电子系统中的详细传热和流体流动仿真进行了优化,并通过自动化工具、直观的设计界面和多个求解器选项提供简化的使用。这些求解器选项包括高效的、基于相关性的系统求解器和详细的计算流体动力学 (CFD) 求解器。像工程师和科学家这样的用户可以从Boyd SmartCFD中受益,因为它有助于提高产品质量,缩短上市时间并降低设计成本。
售后热交换器核心更换
Boyd SmartCFD是一款全面的热管理设计工具,可用于解决组件级、板级或系统级应用。它使设计工程师能够在操作条件下测试概念设计,而使用物理模型复制这些操作条件可能不切实际,并在可能无法进行监视的位置获取信息。
Boyd SmartCFD非常适合对热管,强制和自然对流系统,液体冷板和系统,热交换器定制散热器,热电冷却器和发电机(TEC或TEG),LED,电气走线和保险丝以及母线进行建模。
Boyd SmartCFD 中的 Smart Objects
Boyd SmartCFD是唯一能够准确模拟热管和蒸汽室等复杂两相冷却组件的软件工具,量化利用率并发出干涸警告。
Boyd SmartCFD受益于业内领先的热设计工程师收集的数十年经验数据。我们在复杂的算法中利用这些数据,为热管、LED模块、TEC和TEG等物体提供准确且相关的组件性能。Boyd SmartCFD的用户对报告的性能充满信心,因为这些高级装配组件的实际功能已集成到仿真软件中。
加速热建模
由于Boyd SmartCFD由具有数十年现场经验的热工程师设计,因此该软件经过简化,可降低热管理解决方案设计过程中常见的建模挑战的复杂性。Boyd SmartCFD包括用于常见散热器结构的预配置几何形状,用于表征热交换器和冷板解决方案中液体流动的改进工具,以及用于求解热交换器的多个流体流的求解器。
请阅读以下内容,详细了解 Boyd SmartCFD 如何加速这些常见冷却解决方案的热设计建模:
Boyd智能CFD求解器选项
Boyd SmartCFD配备了多个仿真求解器,以满足早期到后期热设计周期需求的需求。Boyd SmartCFD有3个求解器,每个求解器针对不同的应用进行了优化。
对于早期概念设计和快速迭代,Boyd SmartCFD采用了独特的系统求解器,通过结合相关性和更高级的计算来简化计算。Boyd SmartCFD 系统求解器使用传热和摩擦的相关性,与一般 CFD 求解器相比,性能提高了 10-20 倍。与完整的CFD结果相比,精度为-0%+ 10%,用户可以快速运行多种“假设”场景和拓扑,以缩小最佳设计的范围:
Boyd SmartCFD使客户能够使用与系统求解器和完整的Navier-Stokes计算流体动力学(CFD)求解器一起改进的相同模型。全 CFD 解决方案使用四面体 (Tet) 或六面体 (Hex) 网格划分器,是精度至关重要时的最佳求解器选择。完整的CFD求解器是最终确定热管理解决方案的理想选择,因为它具有无与伦比的高精度和实际性能。
用户可以选择使用Boyd SmartCFD的混合求解器将系统求解器的速度与CFD求解器的精度相结合。
网络解算器可以模拟大型液体系统,该系统由液体冷板 F-J 曲线组成,在管道、连接器、歧管、泵和其他设备(如阀门)的上下文中基于降序模型 (ROM)。通过在控制中链接监控系统瞬态响应,作为不断变化的工作条件的函数,可以实时建模。
Boyd SmartCFD 中的全局参数化
Boyd SmartCFD使更高级的用户能够自动化和参数化模型构建和环境条件。用户可以使用全局参数化来构建复杂的组件,如液态冷板,使用关键尺寸的参数,只需更改几个参数即可立即创建新设计。这使用户能够在产品设计的初始开发阶段更快地探索多个设计。通过使用Boyd SmartCFD全球参数化功能,工程师能够更有信心地进行原型设计。
全局项目参数窗口支持 Python 语法,用户可以在其中定义全局变量、定义自定义函数、定义列表和字典,以及导入高级 Python 模块以获取其他功能。Boyd SmartCFD用户可以更新模型中多个组件的全局变量,动态调整几何或属性之间的关系,并为常见项目自动执行计算和模型构建。
Boyd SmartCFD中的全球项目参数窗口将热仿真提升到一个新的水平,并将更多的模型构建能力交到设计工程师和研究人员手中。
Boyd SmartCFD中的相对定位系统
Boyd SmartCFD的优势之一是相对坐标系功能。使用Boyd SmartCFD的相对坐标系,组件可以在求解域内任意旋转。这种先进的集成系统使对象的位置和大小能够与另一个组件的属性直接相关地定义。这款功能强大的工具简化了模型构建和设计迭代之间的调整,使热设计更轻松、更高效。
向模型中添加元件时,可以相对于另一个元件的曲面定位元件。坐标系也是动态的,因此新元件保持“附着”到父元件,并在父元件的位置或几何发生更改时自动更新。任何组件的原点和位置或维度属性都可以定义为关系,例如父组件的百分比。相对坐标系使Boyd SmartCFD能够直观地快速构建准确和动态的模型,从而支持更快的设计迭代。
相对坐标系还简化了参数化或优化试验中各个组件的参数化定位和尺寸调整。由于任何几何尺寸或坐标都可以定义为一个函数,因此高级应用程序可以利用Boyd SmartCFD中的参数化工具智能地自动定义和调整组件尺寸和位置。
Boyd SmartCFD 用户界面
Boyd SmartCFD采用典型的窗口式图形用户界面(GUI),由鼠标和键盘控制。
当您打开Boyd SmartCFD时,默认情况下会打开带有多个菜单的主窗口。GUI 由几个主要组件组成:主菜单栏、工具栏、项目管理器、属性面板、消息窗口和 3D 模型视图。Boyd SmartCFD 中的大多数操作都是使用“项目管理器”、“主菜单”或“工具栏”完成的。
有疑问?我们随时可以提供帮助!