企业空气阻滞剂解决方案案例研究
简介
当一家总部位于美国的数据中心公司正在开发新的服务器系列时,他们知道确保适当的空气流动对于性能和使用寿命至关重要。他们需要一个定制组件来帮助阻挡和引导气流,以防止冷空气被浪费,并确保没有热空气渗回系统。在依靠Boyd的材料科学专业知识完成了许多成功的过去项目后,他们向Boyd寻求帮助。
项目详情
客户:
数据中心建设者/运营商
应用:
数据中心服务器
技术:
索利米德®泡沫
行业:
企业
位置:
美国

服务器气隙填充挑战
由于客户是企业领域的领导者,因此这家数据中心公司对填料可以使用的材料有严格的要求。填料需要满足 V0 阻燃等级,这是 UL 94 分类中可能的最佳阻燃性。材料需要转换为服务器的独特几何形状,因为需要填充间隙的区域很大。根据选择的材料,客户还需要找到在系统中安装填料的最佳方法。最后,材料必须具有成本效益,即使转换为应用所需的尺寸也是如此。
服务器气隙填充剂解决方案
Boyd的工程师首先与客户一起评估不同的可能材料。最初的试验从硅基泡沫开始。虽然这很容易满足必要的V0阻燃等级,但大零件尺寸导致泡沫根据原材料成本进行转换非常昂贵。此外,由于硅胶结构,需要昂贵的定制粘合剂或笨重的机械紧固件才能将组件固定在服务器内部。客户还尝试了聚酯基泡沫,这些泡沫明显便宜,但无法满足必要的阻燃等级。
客户还尝试用金属板制造空气阻挡剂,以降低成本并消除可燃性问题。这似乎是一个有效,廉价的解决方案,但他们很快发现金属可以保持静电荷,这可能导致系统内的短路和设备故障。
经过进一步的实验,Boyd的工程师向客户介绍了SOLIMIDE®泡沫。SOLIMIDE®是一种轻质开孔聚酰亚胺泡沫,具有独特的热性能,过去已在类似应用中成功实施。虽然这很容易 在超出可燃性要求的情况下,客户确实对经济高效地将材料转换为必要设计的能力有所保留。Boyd的工程师用SOLIMIDE®泡沫创建了原型,其尺寸精确到需要,以帮助缓解这些问题。
SOLIMIDE®原型立即在服务器中实施,并满足了所有项目要求。SOLIMIDE®的轻质结构还允许用廉价的低表面能(LSE)粘合剂粘附填料,从而节省了成本并使安装过程显着简化。


服务器气隙填充剂结果
将全面的材料选择与我们在材料科学、设计和精密加工方面的专业知识相结合,Boyd能够为我们的客户提供完整的、随时可用的气隙填充解决方案。此后,SOLIMIDE®填充物已进入美国各地的企业数据中心。
有疑问?我们随时可以提供帮助!