粘合翅片散热器:它是什么,与其他散热器相比如何?
Genie has a bonded fin heat sink as one of the options available to you in the Technology Matrix. For those unfamiliar to them, a bonded fin heat sink consists of 3 main parts: a base with grooves, fins, and an adhesive to “bond” the fins to the base. Hence the name “Bonded Fin Heat Sink.”
粘合鳍基座:
来自多吨挤出压力机的挤压底座
底座可以通过多种方式制成。在热管理和生产领域,挤压基材是首选方法。挤压铝合金具有很好的导热性,在生产和劳动力方面,挤压非常容易管理。
从金属块中取出的散热器底座
制作底座的另一种选择是将大块金属板加工出一堆凹槽作为翅片。这可能不太准确(使用锯子时)或时间和劳动密集型(如果铣削)。通常,这些方法仅用于原型或小批量运行。
我投...铝制底座!
铸造也是大批量的一种选择。但是铸造需要对模具进行大量的前期投资,并且使用压铸铝会牺牲大量的热性能。这些合金的导热性比挤压或机加工的表亲低得多。虽然这些是有用的替代品,但机加工底座适合小批量,定制的粘合翅片散热器底座和挤压底座非常适合生产。
鳍的乐趣:
在大多数情况下,所有翅片都是从线圈原料中切割出来的。渐进式冲头切断一个巨大的薄金属线圈的短片以制造鳍片。另一台机器拉直翅片,使其适合散热器底座的凹槽。线圈原料可以有多种标准厚度和标准高度,因此可以与各种底座混合搭配。
优质粘接时间:
当您有了底座和鳍片时,您就可以将它们放在一起,以制作粘合的鳍片散热器组件。通常,导热环氧树脂用于将翅片粘合到底座的凹槽中。这些凹槽经过专门设计,以平衡粘合需求,同时最大限度地减少翅片和底座之间的环氧树脂量。虽然用于粘合的环氧树脂是为了传递尽可能多的热量,但它们在铝上的导电性仍然不高。这种设计的有效性取决于保持该层尽可能薄。一旦你把所有东西放在一起,让环氧树脂固化,你就得到了一个粘合的翅片散热器。
粘合翅片散热器的大局:
与其他散热器技术相比,粘合鳍片散热器具有一些优势。首先,翅片间隙和翅片高度之间的纵横比超过了挤压所能产生的任何东西。使用粘合翅片组件可以获得 60:1 的比例,而挤压件最多只能达到 20:1 的比例。除了纵横比之外,与其他技术相比,您还拥有纯粹的高度。具有更多垂直高度的应用可以利用高达6英寸的翅片来产生更多的传热表面积。如果模具成本与挤压散热器相似,则您需要为增加设计灵活性而付出更多,包括人工和装配时间。与其他组装式翅片类型相比,粘合翅片更经济。
你有它:一个粘合的翅片散热器
Try out a bonded fin heat sink in Genie or discuss how you can use one in your application with Boyd Design Engineers.