首页 » 博客 » 金属嵌件成型

金属嵌件成型

为了提高耐用性,金属嵌件成型是一种将金属和塑料相结合以制造坚固部件的工艺。当零件需要承受严重磨损时,基本铭牌可能无法满足苛刻的项目要求。在这些情况下,Boyd 建议使用金属嵌件成型,这是一种金属和塑料一起使用的工艺。这种能力在汽车行业特别受欢迎,因为它制造的部件足够坚固,可以承受外部和内部环境。

金属嵌件成型可以取代传统的金属和塑料结合方法,包括粘合剂粘合或压接。虽然这两种方法都能为平坦的表面提供足够的粘合,但金属嵌件成型的优势远远超过粘合剂粘接和压接方法。

金属嵌件成型的第一步是用机械和化学饰面装饰金属,以满足外观要求。接下来,将热活化粘合剂涂在金属背面。然后对零件进行修整,并将金属成型为所需的形状。在塑料之前将金属片插入模具中,然后注入。最后,如有必要,对零件进行冷却和修整。

出于各种原因,选择金属作为耐用标签。首先,可以应用机械饰面,使零件看起来从反射光中移动。这些饰面包括旋转、刷子、条带和硬币图形图案。也使用金属,因为它是一种保持其形状的坚固材料,许多项目需要真实金属的感觉和重量。虽然金属提供装饰和功能目的,但塑料主要用作轻质材料,可以支撑作品作为结构部件,用于将零件连接到其最终应用。

金属嵌件成型的优点是广泛的。金属嵌件成型技术允许金属和塑料之间的线对线配合,以在零件背面完全支撑下形成绝对的粘合。金属的强度允许在零件背面使用塑料片或夹子进行更厚的部分,而不会有通过金属顶部表面传导热量的风险。金属和塑料组合部件也可以加工,以更清洁地贴合,而不会影响零件的外观。塑料材料还可以捕获并覆盖零件切割时产生的毛边。

金属嵌件成型是一种流行的技术,可为装饰装饰部件提供功能和外观上的好处。要了解有关我们在Boyd的金属和塑料装饰和制造能力的更多信息,请联系我们的专家。