首页 » 博客 » 医疗可穿戴设备设计 - 第1部分 - 贴附在皮肤上

医疗可穿戴设备设计 - 第1部分 - 贴附在皮肤上

简化医疗可穿戴设备设计以实现性能和总成本优化 - 第 1 部分

我们与一位现场应用工程师坐下来讨论如何优化和简化医疗可穿戴设备设计。Boyd是简化医疗可穿戴设备创新设计,制造和组装的专家,以帮助产品设计师和医疗设备公司进行卓越设计(DFx)。我们帮助设计师考虑患者的舒适度和安全性、制造效率、产品生命周期和总成本,同时驾驭复杂的监管流程,提供全球敏捷性,确保业务连续性并加快上市时间。

以下是我们在与领先的医疗设备设计和制造客户合作医疗可穿戴设备设计项目时遇到的常见问题:

将医疗可穿戴设备连接到皮肤的最佳和最安全的方法是什么?

关于医用可穿戴设备的附着,有两个重要因素需要考虑:设备本身与皮肤的附着以及所用导电电极的样式。所有附着在皮肤上的设备都必须经过严格的测试和监管,以确保患者的舒适和安全。可穿戴设备必须在预期的佩戴时间内可靠地连接到患者身上,而不会受到刺激,同时仍然可以拆卸而不会损坏患者皮肤。

可穿戴设备粘合剂注意事项

为可穿戴设备选择合适的医用级粘合剂的依据是:

  • 所需的附着力水平(例如,更长的磨损时间需要更高的附着力),
  • 透气性:水贴皮肤需要逸出,以帮助促进更好的佩戴时间
  • 易于拆卸,
  • 佩戴者舒适度,
  • 可重新定位或重新应用(如果需要),以及
  • 其他应用程序注意事项。

医疗可穿戴设备设计及使用条件

皮肤接触层的形状和类型也可能受到可穿戴设备是否需要保护夹在贴片中的水凝胶电极或敏感电气元件免受外部进水的影响。在一些独特的应用中,当磨损时间短,进水不是一个因素,并且需要可穿戴设备的重新定位性时,可以放弃粘合皮肤接触层,并依靠水凝胶组件来提供所需的粘合水平。我们与许多全球原材料供应商合作,这些供应商是皮肤接触舒适度和性能方面的世界领先创新者,根据这些因素帮助向客户推荐材料,以提高产品的舒适性、护理性和安全性。

医疗可穿戴设备电极组件

至于电极组件,使用的一种传统材料是开孔医用级泡沫垫,以导电凝胶作为导电介质饱和。这种电极作为原材料可能更难处理,并且会影响制造效率和成本。我们一直在引导客户使用基于水凝胶的电极。水凝胶带来了一些切割挑战,但我们专有的加工方法可以提供更好的选择:它们以卷状和固体形式提供,这意味着组件更易于切割、处理和放置,具有更好的质量控制。有几家不同的全球水凝胶原材料制造商提供响应式支持和供应链稳定性,使我们能够确保符合法规和认证控制的双重来源。许多材料配方可供选择,这意味着我们通常可以找到适合特定电气和应用要求的合适水凝胶。

我们将在即将发布的帖子中继续采访我们的医疗可穿戴设备 FAE!