首页 » 博客 » 磁带背衬或托架类型

磁带背衬或托架类型

铁路行业和宝德解决方案

三月 24, 2023

胶带载体材料有哪些不同的类型?

胶带基材是胶带的基础,可为胶带提供结构支撑、尺寸稳定性和整体耐用性。胶带基材通常称为载体。基材或载体的化学成分取决于最终应用要求。

常见的胶带载体材料包括塑料薄膜、泡沫、橡胶、布或织物、金属箔或纸张。

塑料胶带载体

薄膜胶带,也称为塑料胶带或塑料薄膜,由聚酯、聚乙烯、聚氨酯、聚丙烯、聚酰亚胺/Kapton®、聚碳酸酯/Lexan®、PTFE、乙烯基(PVC 和 UPVC)和更多基材的均匀、均匀、非纤维合成网组成。薄膜有普通薄膜(无胶粘剂)或单面或双面丙烯酸、橡胶或硅胶胶粘剂,以及任意组合。

塑料薄膜胶粘剂载体通常用于表面保护、标识、安全、粘合、拼接、电气、医疗和包装应用。通常,印刷薄膜用于贴标,薄膜与低粘性粘合剂结合使用用于表面保护。

聚酯 (PET) 胶带背衬

聚酯薄膜,也称为聚酯薄膜®,具有柔韧性和尺寸稳定性,使其难以撕裂。聚酯薄膜通常耐高温和紫外线,通常用于电气绝缘、表面保护和包装。聚酯薄膜有多种饰面可供选择,从透明到银色和许多其他颜色或色调。

聚乙烯 (PE) 胶带背衬

聚乙烯薄膜是最常见的塑料薄膜,是 PVC 的环保替代品。聚乙烯薄膜具有柔韧性、顺应性和出色的耐化学性,可用于从表面保护到包装再到应用胶带的一系列应用。

聚碳酸酯 (PC) 胶带背衬

聚碳酸酯薄膜,也称为 Lexan®(Sabic/General Electric Plastics™ 品牌),可在所有厚度下提供出色的透明度或哑光和纹理饰面。它们具有良好的电阻和耐电压性能,使其成为电气绝缘应用的常见选择。聚碳酸酯薄膜也经常用于图形艺术和印刷应用。

聚酰亚胺 (PI) 胶带背衬

聚酰亚胺薄膜,也称为 Kapton®(杜邦™品牌),透明、耐高温、阻燃,去除后留下的残留物最少。聚酰亚胺薄膜最常用于高温应用或可能暴露于火中的应用。

聚丙烯 (PP) 胶带背衬

聚丙烯薄膜坚韧、柔韧、可回收且耐疲劳。根据化学成分的不同,聚丙烯薄膜由于其良好的电阻和耐电压性能而通常用于电气绝缘,或用于包装应用,例如纸箱密封胶带、防篡改胶带和捆扎带。

聚氨酯 (PU) 薄膜和胶带

聚氨酯薄膜和胶带通常被称为聚氨酯薄膜、PU 薄膜和 TPU 薄膜。由于其整体强度、低温柔韧性和伸长率,聚氨酯薄膜通常用于医疗、食品、运输和工业市场。这种透明且有弹性的薄膜不含增塑剂,因此在长期应用中保留了大部分性能特征,也可用于要求苛刻的户外应用。聚氨酯薄膜有各种硬度可供选择,具有更刚性的配置,表现出优异的防潮、耐化学性和耐磨性,而较低硬度的等级触感更柔软,是医疗应用的理想选择。

PTFE 聚四氟乙烯薄膜胶带

TFE 或 PTFE 聚四氟乙烯薄膜,也称为杜邦™特氟龙®,具有高介电强度和优异的耐温性、耐磨性和耐化学性。用于热和电气密封,通常称为螺纹密封胶带或管道工胶带。

乙烯基 (PVC) 薄膜和胶带

乙烯基薄膜,也称为 PVC 聚氯乙烯薄膜,通常具有防潮和耐化学性,可以以刚性和软性配置生产。硬质 PVC 主要用于密封,软质或软质 PVC 用于标记、绝缘和电气应用。乙烯基薄膜通常被称为电镀胶带、电工胶带、危险条纹胶带、管线胶带和平版画家胶带。

 

泡棉胶带载体

泡沫载体和泡沫胶带是多功能的蜂窝材料。泡沫是一种可压缩、有弹性的轻质材料,通过将空气袋困在天然或合成固体中而制成,例如丙烯酸、聚乙烯、聚氨酯、聚氨酯 (Poron®)、橡胶(氯丁橡胶、EPDM、SBR)或乙烯基。

开孔和闭孔泡沫

泡沫通常分为两类:开孔和闭孔。开孔泡沫具有未完全封装和相互连接的细胞壁。开孔泡沫不仅彼此开放,而且对周围介质(如水)开放,使其更具柔韧性、多孔性和吸水性。由于其多孔结构,开孔泡沫对压缩永久变形的抵抗力较差,随着时间的推移恢复性能较弱。另一方面,闭孔泡沫由完全封装内部空气的泡孔组成,每个泡孔彼此独立。闭孔泡沫更坚固、防水,并且更耐压缩永久变形,随着时间的推移具有更强的恢复性能。

开孔和闭孔泡沫具有多种化学成分、密度、厚度和其他特性,有助于满足特定的产品要求。每种泡沫材料都具有独特的优点,包括从极冷到极热的耐温性、防潮性、抗紫外线性以及对各种溶剂的耐化学性。泡棉胶带可以是单面或双面的,并在一侧或两侧涂有胶粘剂,或者泡棉胶带可以在其蜂窝结构的整个和内部注入胶粘剂。泡沫胶带的柔韧性使其能够紧密粘合到各种表面,同时补偿不同的热膨胀、冲击和振动以及机械运动。

泡棉胶带应用

开孔和闭孔泡沫都用于各种胶带应用,包括固定件、垫圈、密封件、密封条和衬垫。通常,闭孔泡沫更适合密封应用,而开孔泡沫更适合阻尼应用。泡沫的多功能性使其成为众多行业(包括汽车、工业、医疗、暖通空调和建筑)密封和粘接应用的首选胶粘剂选择。

橡胶带载体

橡胶带由弹性体聚合物橡胶基材料组成,带有背胶。橡胶是聚合物橡胶基材料的粘弹性混合物,可以是天然的、合成的或膨胀的。合成弹性体包括但不限于:硅橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶/丁腈橡胶、丁基橡胶、EPDM 橡胶、SBR 橡胶、SBR/EPDM 混合橡胶和氟橡胶®。每种类型的橡胶都有独特的特性。

橡胶背衬胶带可以满足常见的苛刻要求,包括高温和化学暴露。根据化学成分和结构,橡胶产品通常用于从运输到生物相容性医疗产品等一系列行业的垫圈、流体密封、电气绝缘和拼接应用。

 

常见的胶粘剂载体橡胶类型:

硅橡胶在医疗行业中广泛用作绝缘体,耐高温和耐候老化、耐臭氧和耐化学品。了解有关硅橡胶的更多信息。

氯丁橡胶是一种多功能的通用合成橡胶混合物,常用于需要耐温、耐油和阻燃性的衬垫和工业填充物。

丁腈橡胶/丁腈橡胶通常用于变压器、食品和密封行业,因为它们具有很高的拉伸强度并且耐油和耐酸。

EPDM 橡胶用于户外和高臭氧环境,例如屋顶和汽车应用。

丁基橡胶对大多数表面具有很强的附着力和防水密封性,通常用于从管道到通风口的家庭维修。

SBR 橡胶是一种廉价的通用合成弹性体,用于从轮胎、传送带到密封件和垫圈的各种工业应用。

由杜邦公司开发的氟橡胶®是一种含氟弹性体,在非常热和极其关键的腐蚀性环境中表现出色。

 

布或织物胶带载体

布和织物带可以是编织的或无纺布的。机织或无纺布胶带由棉、聚酯、醋酸纤维、尼龙或人造丝与丙烯酸、橡胶或硅胶粘合剂组成。织物通常涂有箔、PTFE、聚乙烯、硅胶、橡胶或乙烯基,以改善胶带的性能特征,如柔韧性、耐用性、防水或防火性。

机织织物是通过编织或针织纱线制成的,而无纺布是由天然或合成纤维在机械、热或化学上互锁而成。无纺布具有多种特性,例如弹性、吸水性、防水性、耐洗性、阻燃性、缓冲性、过滤性或具有弹性、充当细菌屏障或提供无菌性。一些无纺布在使用后可以回收利用,通常用于医疗保健、服装、家居、运输、工业和消费品。

 

箔 磁带载体

金属箔有铝、铜和不锈钢可供选择。这些金属合金通常具有阻燃性、耐极端温度、耐高湿度、耐紫外线和耐大多数化学品。铝箔胶带由金属箔背衬和丙烯酸、导电橡胶或硅胶粘合剂组成,其一面或两侧可任意组合。根据化学成分和结构构成,铝箔胶带用于密封、导电或导热性能。金属箔胶带在一般工业应用以及建筑、电子、汽车和航空航天工业中非常有用。

 

铝箔胶带通常用于密封和管道包装, 电子制造中的 EMI/RFI 屏蔽或导热应用。 铝箔胶带是 一个提供普通或带有定制尺寸和形状的导电或非导电粘合剂。

铜箔胶带用于 EMI/RFI 静电屏蔽 和导热 应用。铜箔胶带是 一个提供普通或带有定制尺寸和形状的导电或非导电粘合剂。

不锈钢箔带用于极端腐蚀或耐化学性 必填。 不锈钢箔胶带是 一个可用黑色金属(导电)或有色金属(非导电)。

纸 磁带载体

纸带由纸背材料组成,如平底纸、皱纹纸、薄纸、鱼纸、牛皮纸、粘土涂层纸,并在一面或双面涂有粘合剂,可以任意组合。根据应用的不同,纸胶带通常被称为遮蔽胶带、画家胶带、绘图胶带、艺术家胶带和包装胶带。

纸带应用

纸背胶带通常用于通用的临时粘合或固定。它们可用于各种应用,如遮罩、颜色编码、拼接、安装、包装和保护。为了创造干净的线条并防止油漆过度喷涂,遮蔽胶带通常用于汽车和飞机喷漆、电器和家具制造、装饰玻璃制造、粉末喷涂、喷砂和电镀。牛皮纸保护纸胶带在潮湿条件和户外风化条件下具有高抗拉强度背衬,通常用于丝网印刷和印刷图形等遮蔽应用,以及可持续包装。

纸胶带还用于医疗行业,用于伤口闭合和疤痕愈合。医用胶带或手术胶带具有低过敏性、重量轻、透气、对敏感皮肤温和,去除后留下的残留物最少。

纸带属性

一般来说,纸胶带是顺应性的、可手工撕裂的、可回收的,并且可以粘合到大多数表面。根据基材和胶粘剂的不同,纸胶带提供不同程度的保持力、可移除性和耐温性。纸带以不同等级(经济级到高级级)制造,而粘合值(低到高粘性)、厚度、颜色和尺寸可以根据所需的应用进行调整。

 

利用 Boyd 在胶粘剂精密加工方面的 70 年传统

Boyd 在胶粘剂方面的专业知识涵盖广泛的行业,并得到持续的应用和制造创新以及与世界领先材料供应商的密切关系的支持。我们运用我们的胶带知识来帮助您的产品脱颖而出,并进一步推动您的行业发展。立即联系我们,了解我们如何在您的应用中利用磁带创新。