首页 » 博客 » 热虹吸管配置和应用

热虹吸管配置和应用

铁路行业和宝德解决方案

十一月 23, 2021

在我们之前的博客中,我们介绍了热虹吸管的基础知识以及它们的工作原理。虽然它们都是包含三个基本部件(蒸发器、流体回路和冷凝器)的被动两相系统,但它们的构造方式可能会有所不同,具体取决于它们的使用方式。

在本博客中,我们将回顾 热虹吸 配置的类型以及每种配置的一些常见应用。

有哪些不同的热虹吸配置?

在宝德,热虹吸管通常分为四大类:

3D 直接接触回路热虹吸管:

  • 典型行业及应用: 工业和电信(电源逆变器、电机驱动器、5G 塔、远程无线电单元、MIMO 无线电)

3D 直接接触回路热虹吸管从直接安装在热虹吸管底部的一个或多个热源中散热。这些热虹吸管在底座和翅片中具有蒸汽供应管和液体回流管,以及通过连接翅片的整个 3D 体积传播热量的歧管。

3D 直接接触循环热音

工作流体吸收热量并转化为蒸汽,当它流经最靠近热源的底座中的管道时,并从 浮力中上升。组件顶部和底部衬里的歧管允许蒸汽和冷凝流体分布到每个翅片,确保等温 3D 结构,以实现一致的冷却。自然或强制空气流经近乎等温的翅片组件,以高效地将热量排到周围环境中。当热量从系统中排出时,工作流体在翅片的管道中重新冷凝,在重力作用下返回底部的液体歧管,然后返回蒸发器以重复该过程。

直接接触回路热虹吸管:

  • 典型行业及应用: 工业和企业(CPU、GPU、逆变器、服务器)

直接接触回路热虹吸组件是最常见的热虹吸管类型之一,具有独立的冷凝器和蒸发器组件,它们间隔开,并通过精心定向的管子连接。蒸发器底座直接安装在热源(如 CPU 或 GPU)上。来自设备的热量会蒸发蒸发器内的积液,使其通过蒸汽管到达远程冷凝器装置。

直接接触循环热音

    冷凝器具有附加的高密度翅片堆栈,其中环境强制气流可带走系统中的热量。随着热量的带走,工作流体重新冷凝,通过回流管流回蒸发器。

    空对空回路热虹吸管:

    • 典型行业及应用: 电信、电动交通和工业(机柜、边缘计算、5G 塔式)

    空气对空气回路热虹吸管的工作原理与其他空气对空气热交换器类型类似,但使用回路热虹吸技术而不是传导或热管将热量从一种气流传递到另一种气流。蒸发器和冷凝器换热器通过管道连接,系统的一半位于外壳内,另一半位于外壳外。

    空对空回路热虹吸管

      来自外壳的内部热空气蒸发蒸发器盘管上的流体,蒸发器盘管通过蒸汽管上升到冷凝器盘管中。强制外部空气流经冷凝器盘管,重新冷凝工作流体,然后通过重力流经回流管回到蒸发器盘管,在那里重复该过程。

      2D 热虹吸翅片:

      • 典型行业及应用: 工业和电信(5G、远程无线电、MIMO 无线电、逆变器,取代或增强传统的挤压、铸造或粘合鳍片散热器)

      也许是热虹吸类别中最独特的,2D 热虹吸翅片是采用热虹吸技术增强的单个翅片。热虹吸管主要像标准翅片一样使用,以增加翅片的有效散热表面积,热虹吸管嵌入每个翅片中,以提高翅片效率和整体性能。

      2D 热虹吸管

      这些嵌入式热虹吸管采用环形、蜂窝状或微通道设计,可显著提高标准铝制翅片的性能。2D 热虹吸翅片通过优化热性能减轻重量并可以减少散热器体积,并且由于它们可以与其他传统热技术混合和匹配而被广泛使用。

      虽然这些是Boyd热虹吸管的一般类别,但每个都可以定制以适应各种应用。如果您对我们的热虹吸管或哪一个最适合您的下一个项目有疑问,请访问我们的网站或联系我们的专家。

      相关文章

      您可能还喜欢

      有疑问?我们随时可以提供帮助!