Boyd 的热能技术为 Moonquake 任务提供动力
NASA 的 远侧地震套件 (FSS) 任务将在 Boyd 先进的热管理系统的支持下,解锁对月球背面的新见解。该任务将于 2026 月发射,将部署两台最灵敏的地震仪来研究月震和流星撞击,记录一个基本上未被探索的地区的地震活动。FSS 通过 NASA 的商业月球有效载荷服务 (CLPS) 计划抵达薛定谔盆地,将依靠 Boyd 的 Loop Heat Pipe 技术 进行精确的热控制,这是自阿波罗以来首次从月球背面捕获地震数据的任务。

Boyd 的 LHP:对 FSS 的月球探测至关重要
Boyd’s high-performance Loop Heat Pipe (LHP) technology ensures the Farside Seismic Suite (FSS) operates reliably in the Moon’s extreme conditions. Engineered from stainless steel and propylene, the LHP manages up to 60 watts of thermal load at -40°C, maintaining optimal temperatures for FSS’s sensitive instruments throughout the harsh lunar day-night cycles. The FSS, equipped with solar-powered systems, will gather critical seismic data over a 4½-month mission, using the Very Broadband (VBB) seismometer and the Short Period (SP) sensor to study moonquakes and meteor impacts. Our thermal solution is crucial to preserve the integrity of this groundbreaking mission.

使用 Boyd 增强您的热系统
NASA Farside Seismic Suite 中的 Boyd 的 Loop 热管技术展示了我们在热管设计方面的长期专业知识。从太空到地球,我们的热管解决方案突破了热创新的界限,即使在最恶劣的条件下也能提供顶级性能。相信 Boyd 可以提高热系统的可靠性和效率。联系我们,了解有关我们的热管技术的更多信息或讨论您的项目需求。