首页 » 博客 » 增强 AI:使用 Boyd 的模块化液体冷却系统更轻松、更快速地部署 NVIDIA 的 GB200 NVL72 超级芯片

增强 AI:使用 Boyd 的模块化液体冷却系统更轻松、更快速地部署 NVIDIA 的 GB200 NVL72 超级芯片

AI 的未来:由高效冷却提供支持

Nvidia 节能基础设施

人工智能大型语言模型现在超过 1 万亿个参数,这使得下一代技术变得至关重要。这个人工智能驱动型计算的新时代优先考虑能效、加速、网络和存储。 NVIDIA 的 GB200 NVL72 解决了这些挑战,但要释放其全部潜力,需要可靠、高效且易于部署的冷却系统。液冷 GB200 NVL72 机架可显著降低数据中心的碳足迹和能源使用。这些系统提高了计算密度,优化了占地面积,并支持在广阔的 NVLink 域架构中实现高带宽、低延迟的 GPU 通信。与 H100 风冷基础设施相比,GB200 在相同功率水平 下提供 25 倍 的性能,同时还能节约用水。Boyd 的模块化 创新冷却解决方案 可确保 AI 驱动的 数据中心 以最佳性能和能源效率运行,这使得它们对于 以易于部署的方式利用 NVIDIA GB200 的全部功能至关重要。

Boyd:精确高效地冷却 AI

Boyd 明白,满足即将到来的计算需求需要的不仅仅是冷却;它需要精确、高效和无缝集成。我们的综合解决方案简化了部署,最大限度地提高了性能,并增强了计算密度。
数据中心冷却系统 Cool Cutting Edge 人工智能 740x415 1

简化 GB200 与 Boyd's Cooling 的集成

简化的 GB200 与 Boyds Cooling 566x300 1 的集成
Boyd 通过提供即插即用的全液体冷却系统来简化采购、组装、安装和启动,从而简化了 NVIDIA GB200 NVL72 的部署。我们的系统与 GB200 NVL72 超级芯片无缝集成到您的数据中心,确保设置过程顺利进行。我们优化了每个组件以协调执行,从而更轻松地高效部署 NVIDIA 的先进技术

精确冷却,实现 GB200 的峰值性能

Boyd 精确调整 冷却解决方案 ,以最大限度地提高 NVIDIA GB200 的性能。我们设计了 冷板 液体冷却回路、机架歧管和 CDU 系统,以增强 GB200 生态系统。通过优化性能,我们确保您的 数据中心 以最高效率运行。

扩展 AI 功能:高效冷却以实现更高密度

Boyd 的创新冷却解决方案 可在不扩大数据中心占地面积的情况下提高计算密度。利用我们的节能冷却系统扩大运营规模,同时最大限度地减少空间和功耗,在不影响可持续性的情况下提升您的 AI 能力。

与 Boyd 一起开创 AI 冷却

Boyd 和 NVIDIA 率先推动计算新时代变得更酷、更高效。我们的合作伙伴关系表明了为下一代计算应用程序提供可持续、高性能冷却的承诺。与我们合作,利用我们丰富的传统、专业知识和能力来开发 尖端系统 ,提供根据您的需求量身定制的节能和 高性能冷却解决方案 。要了解有关我们 创新冷却解决方案 的更多信息或讨论您的项目需求, 请安排与我们的专家咨询 ,了解我们的专业知识如何提升您数据中心的效率和性能。

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!