首页 » 博客 » 了解橡胶绽放

了解橡胶绽放

铁路行业和宝德解决方案

四月 03, 2020

什么是橡胶开花?

Bloom 是指在橡胶化合物表面形成灰尘或薄膜。产生起霜的颗粒是再结晶的橡胶化合物,当材料在硫化后冷却至室温时,这些化合物不溶或无法留在橡胶内。虽然橡胶起霜本身无害,但它会影响橡胶制品的外观,可能需要清洁以保持其美感。
RV 滑出式共挤塑料和橡胶密封件,带橡胶喷霜层

Rubber Bloom 是由什么制成的?

许多橡胶复合材料与使用的弹性体的相容性有限,这就是经常发生起霜的原因。Bloom 可以是固体或液体复合材料。这些化合物迁移到橡胶部件的表面,表现为橡胶起霜。水花包括干水花(通常是一种细小的白色粉状物质)和湿水花(也称为渗出、出血或油性水花)。

在我们的材料科学部分了解有关 橡胶 的更多信息。

橡胶开花有影响吗?

橡胶绽放是一种常见的表面现象,不会影响橡胶的功能或其密封能力。

O 形圈、 橡胶垫圈和 门密封条 都会发生起霜,但仍保持其材料的完整性和功能。在严重的情况下,它可能会使橡胶表面感觉发粘或滑,但仍然不会影响橡胶功能。

虽然它可能会导致橡胶看起来很脏或不美观,但橡胶绽放很常见,不被认为是有缺陷的,因为它不会抑制橡胶的正常功能。在某些情况下,可以有意使用坯模来帮助保护组件作为修改后的坯模。

如何减轻橡胶开花?

将橡胶制品存放在阴凉干燥的环境中。尽量减少暴露在高温和潮湿环境中有助于降低水华形成的可能性。

制造商可以优化配方和工艺条件以减少起霜。尽管采取了这些措施,橡胶部件上仍可能形成橡胶起霜。

了解有关 Boyd 橡胶 成型能力的更多信息。

识别绽放的简单问题

复合共挤泡沫和橡胶门密封条,带橡胶起霜
担心您的橡胶正在经历橡胶开花以外的其他情况?回答以下问题以便快速识别。
  • 颗粒在储存或运输过程中是否形成?
  • 加热时会消失吗?
  • 可以用溶剂擦拭布去除吗?
    • 您可能需要尝试多种溶剂才能找到合适的溶剂。
如果这些问题中的每一个的答案都是“是”,那么您的产品很可能遇到了无害的橡胶起霜。这并不罕见,您的橡胶部件应该会按预期运行。虽然橡胶开花可能不美观,但大多数橡胶部件都用于部件隐藏的密封应用。

如果橡胶在储存和运输前有表面颗粒怎么办?

  • 您的产品可能有表面污染或有机雾霾。
  • 您的橡胶部件仍然保持原样和功能。这种雾霾本质上是严格的装饰性,如果外观至关重要,可以清除组件。

如果加热不影响颗粒物怎么办?

  • 您可能氧化了橡胶上残留的抗降解剂,这是一种用于防止橡胶老化的材料。基本的硬脂酸锌或肥皂留在您的零件上。
  • 剩余的保护材料或清洁剂都是橡胶制品的自然现象,无需担心。

如果多种溶剂无法去除橡胶上的薄膜怎么办?

  • 如果您尝试了几种溶剂,请尝试使用复杂的试剂来清洁零件。如果这不起作用,您可能会因有机物而产生雾霾。
  • 同样,这是一个外观问题,不应影响用户接受度,特别是因为许多橡胶部件都是内部使用的。

因此,如果您在 O 形圈、橡胶垫圈和门密封件上看到橡胶开花,请不要立即担心。大多数光晕是无害的,但如果您有任何问题或需要橡胶解决方案来满足您的密封或阻尼需求, 请联系我们!