什么是死前打印?
死前打印是在边框或覆盖层的主色后面打印交替颜色的过程。这有效地隐藏了指示灯和开关,除非主动背光。然后可以有选择地应用背光来照亮特定的图标和指示器。未使用的图标隐藏在后台,仅引起人们对正在使用的指示器的注意。
死前覆盖印刷方法和承印物
有两种方法可以照亮死前叠加层,每种方法都需要不同的打印技术。第一种方法是在每个指示灯或图标后面直接使用 LED。这种方法简化了打印过程;由于LED提供不同的颜色,因此只需要在每个图标后面打印一种颜色。
或者,选择性打印可以在各种指示器和图标后面添加不同的半透明颜色。由于图像后面的半透明墨水使指示器具有色调,因此以这种方式打印的死正面叠加层几乎可以使用任何背光方法。
光扩散器通常应用于灯光和叠加层之间,以保持一致性。特别是对于LED,扩散器可以帮助消除热点,其中字母或图标的一个区域看起来比其他部分亮得多。Boyd根据必要的颜色,光值和外部照明环境为叠加层制作定制的扩散器,以确保背光一致。
虽然几乎任何彩色边框或覆盖层在技术上都可以进行死前打印,但它通常出现在用中性色打印的覆盖层和边框上;白色、黑色或灰色最有效地隐藏未使用的指示器。 死前覆盖层通常印在聚碳酸酯、聚酯或玻璃上,因为它们很容易回印并有效地隐藏图标。
与宝德一起开发死前控制面板
在开发新的死前覆盖层时,通常需要进行实验才能获得完美的外观。考虑到可能的照明选项、油墨密度、调色板和基材的广度,在叠加层上保持一致的外观通常需要开发多个原型。在Boyd,我们拥有最先进的色彩实验室,灯光实验室和完整的印刷团队来匹配和完善色彩。在我们的色彩实验室中,分光光度计和分光辐射计有助于定义推荐匹配的特定颜色值。我们的印刷团队使用光实验室来指定特定承印物和所需外观所需的确切墨水混合物和密度。
死角打印是汽车仪表板、航空航天指示器和人机界面 (HMI) 等各种应用的绝佳选择。了解死角打印如何通过安排与我们的专家的咨询来增强您的特定用户界面。