首页 » 博客 » 医疗可穿戴设备 - 咨询专家问答

医疗可穿戴设备 - 咨询专家问答

在我们最新的 Ask an Expert 博客中,我们邀请人们提交他们对 医疗可穿戴设备的任何问题。我们收到了涵盖广泛主题的问题,因此我们请了一位可穿戴设备专家 Steve Baker 来回答这些问题。

医疗可穿戴设备通常由哪些组件组成?

医疗可穿戴设备中的组件取决于类型,但带有板载电子设备的传输可穿戴设备通常包括覆盖膜、热成型泡沫盖、印刷柔性电极、印刷电路板组件(或带电池的印刷组装电路)、粘在皮肤上的粘合剂、导电水凝胶和输送/释放衬垫。对于没有板载电子设备的可穿戴设备,它们可以使用卡扣连接器(或带连接器的印刷柔性电极)、粘合层、粘在皮肤上的泡沫层、导电水凝胶和输送/释放衬垫。

We recently made a video that explains these different medical wearable components in detail.

医疗可穿戴设计有哪些独特的挑战?

医疗可穿戴设计面临的最大挑战通常是决定胶粘剂需要粘附在患者皮肤上多长时间。我们现在从行业中看到的通常是 7 到 12 天,但有一些胶粘剂可以佩戴长达 20 天。然后,释放因子成为一个问题;它是否会根据胶粘剂的侵蚀性刺激皮肤?我们一直在与胶粘剂制造商合作,寻找新的、高度工程化的选择,以实现更长的粘合力和更高的患者舒适度。

可穿戴设备的另一个独特挑战是叠层中所有材料的灵活性和透气性。设备是否弯曲良好?对患者来说舒服吗?将这两个挑战纳入成本结构始终很重要。

人们在设计医疗可穿戴设备时往往会忽略哪些方面?

单纯。这有悖常理,但可穿戴设计师可能会高估他们对胶粘剂和层的需求。认为您需要极其严格的公差、额外的垫片或最持久的粘在皮肤上的粘合剂听起来不错,但这会增加成本,而且并不总是必要的。Boyd 依靠我们多年的知识和历史来创造可穿戴设备,说那层并不是真的必要,这个垫片会给你足够的水凝胶间隙,这种粘合剂更便宜,可以承受户外环境。如果可穿戴设备有一个独特的用例需要高度工程化的材料,我们也可以帮助这些材料发挥作用。

您如何决定使用粘在皮肤上的胶粘剂?

附着力是关键因素,它归结为需要磨损多长时间和磨损条件。如果您对粘合剂过于激进,可能会引起皮肤刺激。如果您没有使用足够激进的粘合剂,它可能不会根据磨损状况粘附。我们与大多数医用胶粘剂制造商和化合物制造商合作,以满足不同的要求。最好联系 Boyd 的团队,告知您的具体项目要求,以便我们推荐合适的胶粘剂。

您可以在可穿戴设备上实现的最大公差是多少?

我们经常使用需要极其严格公差的医疗可穿戴设备。它的范围很大,具体取决于组件、材料、复杂性和几何形状,但对于复杂的多层部件,它可以低至 +/- 0.05 毫米。我们总是乐于查看具体设计,并根据公差要求建议合适的制造方法。

如何让可穿戴设备更耐用?

湿气进入通常会缩短可穿戴设备的使用寿命并降低其性能,因此最大的因素是确保您拥有正确密封的正确粘合剂。胶粘剂不仅粘在皮肤上,而且粘在设备的不同层之间。这一切都取决于可穿戴设备的使用以及堆叠中不同层中使用的材料。

您研究过的最令人兴奋的医疗可穿戴应用之一是什么?

我们最近研究了一款面临独特挑战的连续血糖监测仪。它需要非常小的占地面积,并包括用于持续监控的电子元件,因此它必须舒适且持久,即使涉及所有设计参数也是如此。利用我们的专业知识来突破这样的解决方案总是令人兴奋。

也就是说,我不想低估更简单的可穿戴设备,比如 ECG 或 EKG 传感器。它们体积大且对成本敏感,但仍然具有多层和有趣的设计方面。将高容量、有竞争力的一次性设备推向市场也令人兴奋。

您认为医疗可穿戴设备的未来是什么?

可穿戴设备已经是一个价值数十亿美元的市场,并且正在迅速增长。电池寿命技术、可拉伸导电油墨以及近场通信 (NFC) 和蓝牙的增强功能即将推出。它将使可穿戴行业更加强大,在医生办公室和医院之外提供持续的远程患者监测。它将完全远程进行,这将真正改变医疗可穿戴行业。

我们要感谢所有提交问题的人!要了解有关我们的医疗可穿戴设备功能的更多信息或询问您的具体要求,请访问我们的 医疗可穿戴设备 页面或安排 与我们的专家咨询。