冷却液分配单元服务
Boyd 行业领先的 CDU 服务可最大限度地延长正常运行时间,并确保高效可靠的数据中心运营。我们的专家团队通过无缝调试、主动维护和快速紧急支持来优化您的 CDU 系统。凭借全球服务网络、先进的技术专长和超过 40 年的液体冷却服务经验,我们根据您的需求提供量身定制的全面服务。依靠 Boyd 来提高性能、减少停机时间,并保持您的运营以最高效率运行。
全球支持网络
通过值得信赖的服务仓库网络和训练有素的技术人员提供全球支持,以实现快速的本地化服务。

广泛的专业知识
利用 40+ 年的液体服务专业知识,精确可靠地优化 CDU 系统。

全天候援助和教育
为客户提供全天候支持和量身定制的培训计划。

最大限度地减少停机时间
通过主动服务、快速的应急响应和高效的问题解决,最大限度地减少停机时间。

使用 FRU 进行快速修复
使用现场可更换的部件和现成的备件提供快速维修。

主动维护
通过定期服务计划确保主动维护,从而提高性能并延长设备使用寿命。
用于 AI 和 ML 数据中心的液体冷却系统 (LCS)
(查看文字实录)

不间断的数据中心运营
Boyd 通过行业领先的冷却分配单元 (CDU) 服务优化数据中心性能并最大限度地延长正常运行时间。我们的专家团队通过精确调试、量身定制的预防性维护和快速故障修复紧急支持来确保无缝运营。凭借全球服务网络、驻扎在客户数据中心的现场服务工程师以及位于中国台湾、美国和波兰的全球维修站,我们随时随地提供快速、准确的帮助。Boyd 以超过 40 年的液体冷却系统服务专业知识为后盾,提供先进的专业技术服务,以最大限度地提高 CDU 的效率和可靠性。有疑问?
自信的佣金:Boyd
Boyd 精确调试您的 CDU 系统以实现最佳性能。我们的专家确保您的 CDU 在您的设施内正确连接,并以正确的顺序启动它们,从而消除灾难性损坏的可能性。我们支持和监督功能测试,以确保顺利运行。我们指导您完成每个步骤,从第一天起就提供无缝且可靠的性能。Boyd 的预防性维护:最大限度地延长正常运行时间
预防性维护是最大限度地减少停机时间和确保系统使用寿命的关键。Boyd 的团队定制维护计划以满足您的运营需求。我们一丝不苟地管理您的系统服务,让您的 CDU 以最高效率运行。我们的预防性维护服务包括详细的记录保存,以跟踪系统性能随时间的变化。

Boyd 保修:让您的 CDU 高枕无忧
Boyd 的保修选项让您高枕无忧,您的 CDU 系统将以最佳和可靠方式运行。将保修与我们根据您的特定需求量身定制的灵活服务协议和现场可更换单元策略相结合,以确保快速修复本地库存。这些服务可最大限度地减少停机时间,降低运营成本,并提供可靠、及时的支持。快速可靠:Boyd的Break-Fix支持
当发生意外故障时,Boyd 的故障修复紧急服务提供快速支持,以最大限度地减少中断。我们保证快速响应并提供专家监督以快速解决问题。我们的团队可以高效地恢复功能,最大限度地减少停机时间,并尽快让您的运营恢复正常。
如何用机架内液体冷却系统冷却数据中心
(查看文字实录)

面向未来的冷却
Boyd 通过其由尖端技术提供支持的冷却分配单元服务优化数据中心性能并提高效率。我们先进的液体冷却解决方案以精密工程为后盾,可确保在各种数据中心环境中实现可靠、高性能的运行。Boyd 使用智能流体管理系统、自动监控和诊断以及模块化 CDU 设计等突破性技术,提供卓越的冷却效果,降低能耗并增强系统可靠性。这些创新允许实时性能跟踪、主动维护警报和灵活、可扩展的解决方案,以满足现代数据中心不断变化的需求。Boyd 确保我们部署的每个 CDU 系统都配备了最新的进步技术,以最大限度地延长正常运行时间、提高运营效率并使您的冷却基础设施面向未来。
提高冷却效率并最大限度地减少停机时间
通过将 Boyd 的智能流体管理系统集成到您的 CDU 设置中,优化冷却效率并最大限度地减少停机时间。

降低成本
通过实时监控和精确的流体控制,降低运营成本并确保性能一致。

增强数据中心性能
通过 Boyd 的模块化 CDU 设计增强数据中心的灵活性和可扩展性。

长期性能
通过灵活、可升级的冷却解决方案轻松扩展冷却容量并确保长期性能。

最大限度地降低运营成本和能耗
使用 Boyd 的节能热交换器技术降低运营费用和能源消耗。

增强的冷却效率
通过可最大限度地提高冷却能力的尖端热交换器解决方案,提高冷却效率并支持可持续发展目标。
有疑问?我们随时可以提供帮助!