首页 » 博客 » 热管与均温板:有什么区别?

热管与均温板:有什么区别?

铁路行业和宝德解决方案

四月 03, 2017

两相冷却

热管和均热板都使用相同的两相冷却过程。液体在热源处蒸发并变成蒸气。该蒸汽通过热管或均热板的腔体传播到管道或室内较冷的位置并冷凝。通过毛细管作用,冷凝液体通过灯芯返回热点。

是什么让热管成为热管?

热管非常接近它听起来的样子。当然,这是用于传导热量的管道。但是管道已被改变为包含灯芯,并已密封以零售安装到管道中的所有流体。虽然热管可以由多种材料制成,但铜和水是金属和工作流体的最爱。铜已经具有高导电性,市售,并且在制造过程中易于操作。水的冷冻和蒸发之间的工作温度范围涵盖了大多数应用,因此大多数热管在其中使用水。

是什么使均热板成为均热板?

均热板类似于热管,因为它在腔室内容纳蒸汽,而不是管道,因此称为“均热板”。均热板还有一个灯芯,用于将流体输送回热源。均热板通常使用两个密封在一起的板来容纳流体,而不是容纳这种蒸汽空间和灯芯结构的管道。

热管与均热板

在比较热管与均热板时,最大的区别是热量传播的方向。热管具有沿轴线聚焦的高效导热性,而均热板具有更二维的平面传热方向。

铜热管
热管组件

我们可以通过均温板将热量传递到更多方向,所以两个维度比一个维度好,对吧?并非总是如此。一些均热板的构造方法在某种程度上容易受到安装力的影响,但最近的进展使均热板更具弹性。大多数应用都需要在散热器上施加机械负载,以确保与被冷却的热界面材料和设备真正良好的接触。有时,铜均热板无法在不压缩蒸汽空间的情况下处理这种负载,并且还可能损坏灯芯结构。这就是更先进和结构稳定的不锈钢超薄均热板是有效解决方案的地方。

另一方面,热管通常比均热板具有更少的架空空间。这使得热管能够更好地处理极端的机械应力。我们还可以弯曲热管,以便在输送热量时进行额外的控制。通过将热管弯曲成更适合特定应用的更优化的形状,我们可以将我们的高传热率从一个维度转换为更接近完整二维的东西。

精灵中的两相冷却

精灵使用综合模型来模拟热管。吉尼有一个相当简单的热管接口,只能处理嵌入底座中的直热管。精灵还可以均匀地将热管隔开到热源附近。但是要了解热管如何改善基础热量扩散,这是一个很好的工具。如果您正在寻找更高级的仿真工具来精确仿真热管和均热板,请查看 SmartCFD。

Boyd Design Engineers 精通我们使用热管的一些疯狂方式。如果您对如何应用热管有任何疑问,特别是针对您的特定应用,请随时 与他们联系

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!