首页 » 博客 » 数据中心液体冷却解决方案

数据中心液体冷却解决方案

铁路行业和宝德解决方案

五月 23, 2022

随着全球各行各业的数字化、 人工智能和电子化急剧上升,数据中心需要更快、更强大的技术来增加处理和存储。以可持续的方式管理处理能力快速增长所增加的热负荷是超大规模、企业、边缘、主机托管和其他数据中心的首要任务,这促使许多人转向液体冷却解决方案。

在过去风冷系统就足够的地方,液体冷却系统在数据中心中越来越受欢迎,以可持续地管理功率增加,同时减少碳足迹。Boyd 在设计 冷却剂分配单元 (CDU) 方面拥有多年经验,用于适当尺寸的高效液体冷却,以满足超大规模计算系统的确切需求并提供最佳冷却性能。Boyd 的专家还提供端到端定制支持,以解决企业应用液体冷却系统面临的独特挑战。

为什么使用冷却液分配装置 (CDU) 进行数据中心冷却?

冷却剂分配装置是在数据中心成排或机架级别实现高效液体冷却的系统。CDU 在闭环系统中循环冷却剂,以冷却机架、机箱、刀片或冷却处理器和内存。在节省空间至关重要的数据中心中,CDU 消除了风冷系统中对大型散热器、风扇托架和其他必要组件的需求,从而在服务器机架内创造了额外的设计空间,以进一步提高功率和工艺密度。设计灵活性和可定制性使 CDU 成为数据中心液体冷却的绝佳选择。

CDU 有两种主要类型:

机架内 CDU 体积小,可以直接集成到单个服务器机箱中,并将冷却剂分配到一系列服务器或其他热源。

机架内冷却液分配单元

Boyd 的端到端液体冷却支持

Boyd 的服务团队在支持将液体冷却系统安装到数据中心方面拥有多年的经验。从初始部署到定期维护,Boyd 的专家遍布全球,以确保在设备的使用寿命内实现最佳性能。

Boyd 在液体冷却系统部署和运行的每个阶段为客户提供支持:安装、调试和维修。

安装支持:

实施液体冷却系统时,最大的问题之一是确保液体回路以最佳方式充满冷却剂,并且所有空气都从系统中排出。如果残留过多的空气,它会聚集在泵周围并缩短回路内元件的使用寿命。

虽然 CDU 通常包括用于添加额外冷却剂、缓蚀剂或其他添加剂的小型内置泵,但这些泵通常太小,无法进行初始系统填充。为了加快填充液体回路并最大限度地减少停机时间,Boyd 提供了各种大型腋窝泵。

对于需要大量冷却剂的大型网络,我们的专家可以引入外部泵,以在整个系统中有效地移动冷却剂。这不仅通过消除永久性泵节省了服务器内的关键空间,而且还成倍地减少了最初填充系统以尽快部署系统所需的时间。更大的泵还可以确保系统中没有空气残留,以免对敏感组件造成损坏。

交付使用:

安装液体冷却系统后,确保将其连接到 IT 机架和整个设施以减轻潜在问题至关重要。Boyd 的 CDU 已经经历了多年的无泄漏和无冷凝开发和测试,但为不太可能发生的紧急情况(如系统泄漏)做好准备非常重要。

如果存在系统泄漏,请务必立即通知 CDU 关闭泵,以免液体损坏任何敏感组件。CDU 不仅需要识别泄漏的发生,还需要识别泄漏的具体位置,以便快速修复。

我们根据 CDU 结构提供了多种检测和防止泄漏的方法。内置湿度和温度传感器确保数据中心在低于露点的情况下运行,以降低系统管道上的冷凝风险。CDU 管路还用惰性氯丁橡胶绝缘,以防止在发生冷凝时积聚水分。

系统架构师利用金属丝传感器和压力传感器来测量湿度和压力以进行泄漏检测。为了获得更高的特异性,检漏膜还可以立即检测液体回路各个部分的泄漏位置。这些方法可以混合和匹配,具体取决于 CDU 结构和系统的安装位置。

服务:

冷却剂分配装置需要在系统的整个生命周期内进行定期预防性维护,以检查流量损失、泵的预期寿命、电源运行和冷却剂质量。

过滤器、泵和电源可以按规定时间主动更换,也可以根据流量或性能的变化进行更换。为了在冷却剂流经电路时对其进行监控,我们可以将发光二极管 (LED) 沿透明段集成到定制灯盘中,以快速识别任何异物或质量损失。如果需要更换、加注冷却剂,或者需要添加剂(如缓蚀剂),我们的团队可以迅速到达现场解决任何潜在问题。

我们的全球业务使我们能够在世界各地拥有专家,以支持从备件履行、系统服务和维修解决方案的各种需求,以验证我们客户的数据中心液体冷却系统是否处于最佳状态。Boyd 还为现场支持人员提供设备和预防性维护培训。

从初始设计和部署到主动维护,Boyd 的服务团队在数据中心定制液体冷却解决方案的各个方面都拥有多年的经验。我们的全球团队从集成的角度看待数据中心液体冷却,以延长系统使用寿命、提高整体可靠性并降低整体维护和维修成本。

联系 Boyd

要了解有关 Boyd 冷却液分配装置的更多信息或了解我们如何定制我们的服务以最适合您的数据中心要求,请访问我们的 CDU 页面与我们的专家联系

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!