首页 » 博客 » 将冷却液分配单元 (CDU) 设计到数据中心系统中

将冷却液分配单元 (CDU) 设计到数据中心系统中

铁路行业和宝德解决方案

八月 03, 2021

由于几乎每个行业都使用需要更高功率的设备和电子设备,因此在紧凑空间内为高热负荷提供更高效的冷却从未像现在这样重要。Boyd 在提供 CDU(冷却液分配装置)方面拥有数十年的经验,以帮助精确冷却和保护企业电子设备和超大规模、物联网和云系统。我们提供规模合适且经过自定义配置的 CDU 解决方案 ,可帮助保持正常运行时间并降低数据中心的总拥有成本。

为了帮助阐明将 CDU 整合到 数据中心冷却系统中的一些信息,我们与我们的一位热专家坐下来讨论了一些最重要的实施注意事项。

有冷却液分销服务请求?

为什么需要 CDU 进行数据中心冷却?

不间断的 24/7 数据中心运行对于业务连续性至关重要。随着热要求随着计算能力的增加,许多企业应用已经超过了传统风冷所能达到的水平。CDU 在更紧凑、更灵活的解决方案中提供更高水平的冷却能力,是冷却和保护数据中心组件的有效选择。

热插拔有多重要?我的系统是否需要热插拔功能?

数据中心中服务器的正常运行时间至关重要,因此拥有热插拔组件(或在持续运行期间可更换的组件)有助于避免服务中断。Boyd 的 冷却分配装置 具有多个可热插拔的组件,包括 冷板 和泵,以帮助加快系统服务并最大限度地减少维护停机时间。

如何防止 CDU 中的冷凝和泄漏?

冷却系统的任何冷凝或液体泄漏都可能导致服务器机架内的任何设备损坏或故障。通常安装温度和湿度传感器以确保数据中心在露点以下运行,以减轻系统管道上的任何冷凝风险。

While Boyd’s Liquid Cooling Systems have been employed for over 30.6 billion field hours with no leaks, Boyd also installs leak detection systems to monitor potential leaks and provide alarms. In addition, CDU lines are insulated with an inert neoprene to prevent any moisture accumulation should condensation occur.

CDU 是否连接到设施水或设施空气?

无论是独立的行内 CDU 还是集成的机架内 CDU,冷却分配单元都需要连接到设施水或设施级冷却系统以排出热量。Boyd有几种不同的热交换器,以促进热量从CDU传出,从液体到液体系统到液体到空气系统。

虽然将热量直接从CDU传递到设施用水可提供最高的冷却能力,但并非所有应用都需要这样做。后门热交换器 (RDHx) 与储液罐泵送单元 (RPU) 经常结合使用,作为将热量排放到数据中心环境空气中的经济解决方案。

如何延长冷却液分配单元的使用寿命?

数据中心的计算能力通常每五年增加20-40%,设备预期寿命持续约十年。功率的增加意味着热负荷的高度增加。冷却分配单元应与相同的计算增长周期保持一致,并且预期寿命应在 5 到 10 年之间。

确保CDU得到良好的维护是延长服务器冷却器使用寿命的最佳方法之一。对流量损失、泵的预期寿命和电源运行进行预防性维护。对于流量变化,我们可以实施限时更换过滤器,并且可以根据运行时间触发泵和电源单元的更换。

使用和维护高质量的冷却液以延长内部过滤器的使用寿命也很重要。这有助于防止热失控,从而延长泵和电源的使用寿命。

Boyd拥有多年的经验,可提供尺寸合适,定制配置的冷却液分配单元,以实现最佳冷却性能。访问我们的CDU页面了解更多信息,或联系我们以了解有关我们的散热解决方案的更多信息。

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!