数据中心的能源需求不断增长

数据中心的冷却和能耗
麦肯锡公司估计,冷却占数据中心总能耗的近40%,强调了实施高效冷却实践以减少能耗和提高整体能源效率的重要性。
数据中心使用称为电源使用效率 (PUE) 的通用指标来衡量能源效率,该比率将数据中心消耗的总能源与仅 IT 设备消耗的能源进行比较。
PUE 为 1.0 意味着数据中心非常高效,而 PUE 为 2.0 意味着设施基础设施消耗的电力是 IT 设备的两倍。数据中心运营商测量PUE以满足效率计划并确定需要改进的领域。2022年报告的平均年度用电效率(PUE)为1.55,比2021年的平均1.57略有改善,但与边际PUE收益的趋势一致 正常运行时间研究所 自 2014 年以来每年观察一次。

但是,与PUE值大于1.6的其他设施相比,最高效的大型超大规模设施的PUE值为1.2,这意味着对于用于IT任务的每千瓦功率,又消耗了600 W来为冷却和其他基础设施设备供电。

按数据中心空间类型划分的 PUE
通过创新的冷却技术提高能源效率
高效的冷却实践在实现较低的PUE方面起着至关重要的作用。通过实施创新的冷却技术,如液体冷却、冷热通道遏制或优化的气流管理,数据中心减少了冷却基础设施的能耗,从而提高了能源效率。由于液体冷却能够提供比空气冷却更高效和有效的冷却,尤其是高密度 IT 机架,因此在数据中心采用液体冷却的势头正在增强。
美国机械工程师协会(ASME)发布的高密度空液混合冷却数据中心的PUE分析研究了从100%风冷到25%空冷-75%液冷的逐渐过渡。该研究观察到PUE值随着液体冷却百分比的增加而降低。在75%的液冷情况下,整个数据中心站点的设施功耗降低了27%,整个数据中心站点的功耗降低了15.5%。
PUE 指标不考虑 IT 或网络设备效率,而是提供基准来评估数据中心设施内随时间推移的效率提升,而不是将一个设施与另一个设施进行比较。无论如何,它仍然是衡量和比较数据中心能源效率的事实标准。尽管存在缺点,但PUE为评估和提高设施的基础设施效率提供了有用的基线。
数据中心行业继续研究新的指标,以更准确地衡量其能源效率。TUE 就是这样一个指标,它考虑了 IT 设备、冷却系统的效率以及影响数据中心能耗的其他因素。
博德的创新数据中心冷却解决方案
Boyd 在创新和制造冷却解决方案方面拥有数十年的经验和专业知识,例如 冷却剂分配装置、 3D 均热板、 液体回路 和 冷板、 远程热管组件以及数据中心 的冷却器 。利用我们的液体冷却和 材料科学 传统,设计 基于 AI 的创新解决方案, 针对性能、可靠性和能效进行了优化。
我们的工程和材料科学专业知识使我们能够为特定的数据中心类型设计定制的冷却解决方案。要了解有关我们热管理解决方案的更多信息或讨论您的项目需求,请安排与我们的专家进行咨询。